Une gamme de calculatrices adaptée à chaque parcours et chaque besoin
Pour aimer et faire aimer les maths, pour conseiller les élèves au mieux, nous avons choisi de vous donner le choix. Ainsi, non pas 1, mais 3 calculatrices graphiques répondent avec pertinence aux besoins des lycéens et les préparent à leurs parcours professionnels à venir.
![]()
À l'arrivée au lycée, la probabilité qu’un jeune projette de poursuivre sa scolarité est élevée. Et dès la Seconde, la question des voies, options et spécialités à privilégier et de la place des mathématiques, et plus globalement des sciences, se pose. Quel que soit leur amour des maths, la calculatrice du collège ne suffit plus et il faudra donc que la famille choisisse d’investir dans une calculatrice graphique. Le modèle idéal doit être capable soit d’être le parfait compagnon pour des cours en spécialité maths, soit accompagner le plaisir de mettre en scène des expériences en sciences, soit tout simplement s’adapter à un budget et un usage en classe de maths tronc commun. Sans oublier le confort de l’écran couleur ni l’option Python bien sûr.
Un choix pour coller aux profils variés des établissements et des élèves
Nous avons choisi d’illustrer cette liberté du choix de la meilleure calculatrice en imaginant 3 types d’élèves, filles et garçons, qui fréquentent divers établissements et dont les projets et goûts diffèrent. Chacune et chacun vont opter pour un type de calculatrice graphique.
Les premiers, qu’ils suivent des cours en lycée général et technologique, ou en lycée professionnel, auront toujours autant besoin de mathématiques dans leur avenir professionnel...
Leur calculatrice :
TI-82 Advanced Edition Python
Elle est la calculatrice Python de référence pour les maths au lycée, dotée de toutes les fonctionnalités essentielles. Dès la Seconde, elle joue un rôle majeur au lycée général ou professionnel. Son excellent rapport qualité/prix en fait un produit accessible sans faire de compromis sur la qualité.
À retrouver sur la plateforme MaClasseTI.fr pour de nouvelles expériences passionnantes en classe et à la maison.
Les seconds, en lycée général, ont toujours apprécié les cours de mathématiques, et aiment autant les spécialités scientifiques proposées à partir de la classe de Première. Ils sont donc ravis que leur lycée propose différentes options pour se préparer à des études supérieures scientifiques.
Leur calculatrice :
TI-83 Premium CE Edition Python
Cette calculatrice Python idéale pour les élèves en spécialités maths et physique-chimie peut se connecter à un robot ou des capteurs (température, humidité).
Elle joue les stars dans l’univers numérique de MaClasseTI.fr, où elle se transforme en calculatrice virtuelle, soutient les révisions des élèves dans les tutos et montre comment programmer ses touches en Python dans l’émulateur.
Les troisièmes sont également en lycée général, mais visent des études supérieures à haut niveau scientifique. Les deux aimeraient bien décrocher une place en classe préparatoire avant de viser une école d’ingénieurs ou un poste de chercheur.
Leur calculatrice, ou plutôt leur écosystème :
TI-Nspire™ CX
L'écosystème TI-Nspire™ CX est un ensemble composé de calculatrices graphiques et de logiciels associés pour favoriser la compréhension des mathématiques et des sciences (STEM). Il permet à la fois de calculer, représenter, enseigner, connecter, expérimenter et innover ensemble.
L’offre comprend deux calculatrices graphiques : la calculatrice numérique TI-Nspire™ CX II-T et la calculatrice formelle TI-Nspire™ CX II-T CAS.
Deux familles de logiciels complètent cet écosystème :
- Les logiciels enseignant TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software qui incluent “ Live Presenter” et “Question App”
- Les logiciels élève TI-Nspire™ CX and CX CAS inclus lors de l’achat de la calculatrice.
|
|
N. B. Toutes les références de calculatrices graphiques de lycée incluent bien sûr le mode examen et sont donc acceptées aux épreuves du baccalauréat. |
Conclusion
Trois calculatrices puissantes, garanties 3 ans et soutenues par un service client aux petits soins, forment ainsi une offre pour chaque lycéen. À leur service également, un réseau d’enseignants dévoués à leurs besoins La diversité des offres de notre département Éducation reflète notre compréhension de la diversité des missions des calculatrices graphiques. Le positionnement prix s’adapte également à cette diversité.
Pour faciliter le moment de l’achat, elles font l’objet d’une campagne de remises chez la majorité des revendeurs, dès le mois de mai et jusqu’à la rentrée.