Activités, projets Python, tutoriels : les ambitions de MaClasseTI.fr en 2024
Publié 06 February 2024 par Carlos Coelho
Aimer et faire aimer les mathématiques : c’est la mission de tous les enseignants de mathématiques. Nous nous joignons à eux et plaçons 2024 sous le signe de l’audace, avec une ambition renouvelée autour de la plateforme MaClasseTI.fr, qui fourmille de nouveautés.

MaClasseTI.fr, la plateforme qui facilite la vie des enseignants de mathématiques
Lancée en mars 2023, la plateforme MaClasseTI.fr a déjà marqué un tournant dans l’accompagnement des élèves en mathématiques au lycée. En offrant gratuitement une calculatrice en ligne, un éditeur Python, des tutoriels vidéo et un espace de gestion de classe, MaClasseTI.fr forme avec les calculatrices et accessoires de programmation un écosystème unique destiné à l’enseignement des mathématiques.
Près d’un an après, ce sont plus de 260 000 visites, 170 000 vues des tutoriels vidéo et de 500 comptes d’enseignants actifs dans l’espace Classe. Des chiffres encourageants qui conduisent aux nombreux développements de 2024.
Nouvelles activités clés en main et ressources prêtes à l’emploi : la sélection des enseignants T³ France
1. Espace Classe : la création des parcours pédagogiques
Dans l’espace Classe, les enseignants trouvent désormais 40 parcours d’activités pour faciliter l’enseignement, ainsi que l’organisation des devoirs. Dans chaque parcours, les activités s’enchaînent pour aborder la totalité d’une notion.
Le coup de cœur de Jérôme Lenoir, enseignant T³ France : les activités autour de la notion de « triplets pythagoriciens ». Elles sont idéales pour la Seconde, niveau débutant.

2. L’Éditeur Python et ses nouveaux projets
20 programmes prêts à l’emploi réunis sous l’appellation de Projets sont embarqués et 100 % adaptables à votre pédagogie, pour illustrer concrètement le fonctionnement de Python et engager la discussion avec les élèves.
Les coups de cœur des enseignants T³ France ont été difficiles à choisir… « Faire décrire un polygone régulier au robot TI-Innovator Rover en utilisant la propriété sur les angles », « Initiation à l’utilisation de la carte BBC micro:bit », « Une fraction n’est pas forcément ce que l’on pense », entre autres.
Par ailleurs, il est possible de programmer par blocs ou de rédiger en Python directement.

3. Les tutoriels
20 nouveaux tutoriels vidéo rassurent les élèves sur les fondamentaux et leur permettent de résoudre leurs exercices ou de se préparer à un contrôle.
Le coup de cœur de Jean-Baptiste Civet, enseignant T³ : « Calculer avec les fractions et les racines »
Nous demeurerons à l’écoute des utilisateurs de MaClasseTI.fr, enseignants et élèves. Vos retours sont les bienvenus et nos délégués pédagogiques sont à disposition pour répondre à toutes les questions ou proposer une formation. Nous demeurerons à l’écoute des utilisateurs de MaClasseTI.fr, enseignants et élèves. Vos retours sont les bienvenus et nos délégués pédagogiques sont à disposition pour répondre à toutes les questions ou proposer une formation.
![]() |
La calculatrice en ligne, un atout pour la classe Plébiscitée depuis l’ouverture de la plateforme, la calculatrice en ligne est un outil essentiel pour les enseignants comme les élèves. La projection de l’écran de la calculatrice en classe est facilitée et les oublis de calculatrice ne sont plus un problème. Il est aussi désormais possible de réaliser des captures d’écran de la calculatrice. Enfin, c’est sur la calculatrice en ligne que les élèves résolvent les activités de l’espace Classe, permettant aux enseignants de suivre individuellement les progrès et difficultés des élèves. |