TI-83 Premium CE
Réglementation sur l’usage de la calculatrice aux examens et concours
NOR : MENS1523092C Note de service n° 2015-178 du 1er octobre 2015
Texas Instruments présente ses calculatrices autorisées aux examens
Procédure d’entrée et sortie du mode examen
TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python
Trouvez toutes les astuces pour activer ou désactiver le mode examen sur votre calculatrice (également valable pour la TI-83 Premium CE et la TI-82 Advanced).TI-Nspire™ CX II-T et TI-Nspire™ CX II-T CAS
Trouvez tous les astuces pour activer ou désactiver le mode examen sur votre calculatrice (également valable pour les TI-Nspire™ CX etTI-Nspire™ CX CAS).
Foire aux Questions
|
Peut-on sortir du mode examen si les deux calculatrices sont elles-mêmes en mode examen ?
Oui, il est possible de sortir du mode examen même si les deux calculatrices sont déjà en mode examen. La procédure peut s'effectuer indifféremment entre une TI-82 Advanced et une TI-83 Premium CE. |
|
Peut-on utiliser n’importe quelle calculatrice pour sortir du mode examen?
La TI-82 Advanced et la TI-83 Premium CE peuvent être utilisées indifféremment pour sortir du mode examen sur l’un ou l’autre modèle. La sortie du mode examen sur la TI-Nspire™ CX ou CX CAS ne peut se faire qu’avec une calculatrice de la même famille (TI-Nspire™ CX ou TI-Nspire™ CX CAS). La nouvelle TI-82 Advanced Edition Python ne peut pas être sortie du mode examen avec une calculatrice de la famille TI-83. Veuillez utiliser une calculatrice identique ou la procédure de sortie via le logiciel TI Connect™ CE. |
|
Doit-on nécessairement connecter la calculatrice à un ordinateur pour sortir du mode examen ?
Non, il n’est pas nécessaire d’utiliser un ordinateur pour sortir une calculatrice du mode examen.
La procédure peut s’effectuer en faisant un échange de fichier entre deux calculatrices reliées entre elles par un câble mini USB. |
|
Quel type de fichier puis-je échanger pour sortir la calculatrice du mode examen ?
Vous pouvez échanger tous les types de fichier calculatrice tel qu’une liste, une image, un programme, une matrice ou une application.
|
|
Ma calculatrice est en mode examen, puis-je continuer à programmer ?
Oui, la mise en route du mode examen n’empêche pas d’accéder au menu de programmation. Il désactive ou efface les programmes précédemment crées.
|
|
La mise en route du mode examen efface-t-elle les programmes de la calculatrice ?
Sur la TI-83 Premium CE (0S 5.2 minimum), la mise en route bloque sans effacer les données de la calculatrice et ces dernières sont de nouveau accessibles dès la sortie du mode examen. Sur la TI-82 Advanced et la TI-83 Premium CE avec un OS inférieur à 5.2 les fichiers sont effacés de la calculatrice.
|
|
Puis-je mettre à jour l’OS de ma calculatrice ?
Oui, les mises à jour pour le système d’exploitation (OS) sont gratuitement disponibles ici.: |
|
Comment faire si l’élève se présente avec une calculatrice déjà en mode examen le jour de l’épreuve ?
Même si la calculatrice est déjà en mode examen, il est possible de répéter de nouveau la manipulation pour mettre la calculatrice en mode examen. Les programmes seront alors de nouveau bloqués (ou effacés selon le modèle et l’OS).
|
|
Comment vérifier si la calculatrice est en mode examen ?
Dès lors que la diode sur la tranche haute de la calculatrice se met à clignoter.
|
Service client
Notre service client est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans l'utilisation de nos produits.