Zoom sur la TI-82 Advanced Edition Python
L’avis de deux enseignants T³ sur les qualités de la calculatrice graphique TI-82Advanced Edition Python de Texas Instruments

François, professeur de maths-sciences au lycée professionnel Saint-Louis à Auray
« Je considère mes classes de lycée pro comme le public idéal de la TI-82 Advanced Edition Python. Elle répond aux besoins scolaires et aux moyens de mes élèves.
La présence de la fonctionnalité time dans python est un vrai plus. Lorsqu’on affiche un programme avec beaucoup de résultats dans le cas d’une boucle avec plusieurs tours de boucle (par ex. calcul d’intérêts simples sur 12 mois et affichage de tous les mois) le module time va permettre de faire pause et de laisser le temps de lire les résultats.
La couleur est également une véritable aide à l’apprenant : on ne peut pas revenir en arrière à partir du moment où on dispose de la coloration syntaxique. C’est vraiment un point fort, la différence est énorme, et en plus avec la touche fraction, le calcul exact, on rejoint les possibilités sur les fonctionnalités de base de la TI-83 Premium CE.
On pourrait juste regretter l’absence du module TI System, mais ce n’est pas indispensable. »
Matthieu, professeur de mathématiques au lycée général Pasteur à Hénin-Beaumont
« La TI-82 Advanced Edition Python dispose du même écran que la TI-83 Premium CE Edition Python, c’est un vrai plus, elle est « plus dans le coup ». La technologie monochrome était dépassée et la couleur aide vraiment l’apprenant.
Mais ce n’est pas que la couleur, c’est aussi la résolution.
Nous faisons beaucoup de travail graphique avec les élèves, notamment en classe de 2nde, de première et de techno. La résolution et les couleurs nous permettent de faire de bonnes conjectures.
Dans l’écriture des scripts Python, la coloration syntaxique des mots du dictionnaire Python est un confort de programmation pour le programmeur dont on ne peut vite plus se passer. Ça rassure, ça aide quand on tape au kilomètre.
L’autre qualité de cette calculatrice est son prix. Le facteur prix n’est pas juste important, c’est primordial. On se trouve dans un très bon juste milieu.
Quid de la TI-83 Premium CE Edition Python ? Pour moi, elle a encore toute sa place, en particulier en lycée général et pour sa connectivité avec les microcontrôleurs et les possibilités qu’elle offre dans d’autres cours de sciences. »
Merci aux deux enseignants qui ont répondu à nos questions avec une grande précision.