Tudo para a família TI-84 Plus
TI-84 Plus CE-T Python Edition
Com 3MB de memória FLASH, ecrã a cores retroiluminado super nítido e bateria recarregável, esta calculadora não te vais deixar ficar mal!
Autorizada nos exames nacionais de Matemática A, Matemática B e MACS. Autorizada também nos exames nacionais de Física e Química A, com modo de exame ativado, de acordo com o ofício circular I-DGE/2019/911- DSDC.
Características principais
- Ecrã a cores de alta resolução retroiluminado
- Bateria recarregável TI - Funcionalidades da família TI-84 Plus
- Importação e utilização de imagens - Possibilidade de ativar o Modo Exame, com indicação com LED
- Inclui recursos de programação Python - 12 APPS disponíveis para adicionar funcionalidades à calculadora
- Software TI-Connect CE gratuito – para ligares a calculadora ao computador
Conhece também a calculadora TI-84 Plus CE-T
» Recursos para a família TI-84 Plus
» Questões mais frequentes
1. Como ligo a minha calculadora ao computador?
Atenção: se não desconectares a calculadora do computador antes de começares a instalar o software, a mesma não irá ser mais reconhecida pelo software, sendo necessário desinstalar e voltar a instalar o software. |
2. Como mudar o idioma da minha calculadora para Português?
TI-84 Plus: Deves pressionar a tecla APPS e escolher a APP Português. Se esta APP não estiver instalada na tua calculadora:
TI-84 Plus CE-T:
|
3. Que calculadoras são compatíveis com o Notefolio e o Notefolio Creator?
As calculadoras compatíveis com este software são as TI-84 Plus e a TI-89 Titanium. No entanto o Notefolio Creator apenas é compatível com versões do Windows até ao XP. |
4. O Notefolio não funciona no meu computador desde que instalei o windows 8 ou 10 – e agora?
Com a saída das novas versões do windows 7, 8, 8.1 e 10, o NOTEFOLIO deixou de ser compatível. Assim criámos uma nova ferramenta, mais fácil de usar, rápida e compatível com todas as novas versões do Windows ou MAC – o TI-Connect CE. Vê como podes adicionar notas à tua calculadora:
|
5. O que fazer se a bateria da TI-84 Plus CE-T não carrega?
Para resolver este problema é necessário remover a bateria durante 30 minutos. Passados os 30 minutos, coloca novamente a bateria na calculadora, pressionando o botão RESET. Liga a calculadora à corrente e verifica se a mesma começa a carregar normalmente. Caso este procedimento não resolva o teu problema, contacta o nosso Centro de Apoio ao Cliente. |
6. A minha calculadora perdeu todos os programas. O que fazer e como impedir que se repita?
Se as pilhas ou bateria da tua calculadora foram completamente esgotadas ou se houve algum mau-funcionamento, podes ter perdido o que tinhas guardado na memória da calculadora – que azar! Para que situações como esta não se voltem a repetir, faz back-ups frequentes do conteúdo da tua calculadora no computador, utilizando o software TI-Connect CE. Não te esqueças – os back-ups devem ser frequentes, para teres sempre os últimos conteúdos no computador! |
7. Não consigo traçar mais que um gráfico na minha calculadora – o que fazer?
Se não consegues traçar mais que um gráfico em simultâneo, provavelmente tens ativa a APP Transformation Graphing. Para sair desta aplicação: - Prime APPS e seleciona “Transfrm”; A aplicação Transformation Graphing está ativa quando o ecrã TRANSFRM APP aparece no visor. - Seleciona “1: Uninstall” para desativar a APP. Nota: esta opção Uninstall apenas desativa a APP, não a desinstala. |
8. Ao introduzir um gráfico surgem-me os símbolos < e > no fundo da página – como retirá-los?
Se ao traçares um gráfico, no fundo da página surgirem estes símbolos,é provável que tenhas a APP Inequality Graphing ativa na tua calculadora. Para sair desta aplicação: - Prime APPS e seleciona “Inequal”; A aplicação Inequality Graphing está ativa quando o ecrã Inequal APP aparece no visor. - Seleciona “2: Quit Inequal” para desativar a APP. |
9. A minha calculadora não liga – o que terá acontecido?
Por vezes problemas destes podem acontecer, e podem ter várias causas... pode ser o contraste do ecrã muito claro, ou até mesmo ter que substituir as pilhas. Em primeiro deverás de começar pela substituição das pilhas, removendo uma de cada vez...para que não percas o que tens guardado. Depois, clica uma vez na tecla 2ND e depois no contraste para cima, repetindo várias vezes ambos os botões até o ecrã começar a escurecer. Se estes passos não resultarem, contacta-nos através de ti-cares@ti.com. |
10. A minha calculadora está sempre a perder os eixos dos gráficos – o que fazer?
Por vezes pode acontecer perder um dos eixos na TI-84 Plus. O que deves fazer é pressionar a tecla 2ND e a tecla +. Escolhe a opção 7: reset » 2: Default e 2: Reset. Repões assim as definições de fábrica e ultrapassas este problema. |
Não encontraste aqui a resposta que procuravas? Contacta-nos!