• Rega inteligente com o Ecossistema TI-Nspire™ CX: “Os alunos veem utilidade na Matemática”

    Posted 29/08/2022 by Carlos Coelho

    A motivação e entusiasmo dos alunos foram os motores da implementação do projeto de Rega Inteligente com o Ecossistema TI-Nspire™ CX pela professora Olga Pestana, docente de Matemática, na Escola Secundária de Molelos, em Tondela.
    “Desde 2020 que implemento pequenos projetos na escola: coloco os alunos a escreverem pequenos programas para desenhar polígonos, analisar ângulos, a trabalhar com o teorema de Pitágoras”, recorda a professora, que trabalha com o TI-Innovator™ Rover desde 2020. 

    Ler mais...
  • É preciso que os alunos se libertem do papel e do lápis e que passem à ação

    Posted 17/11/2021 by Sónia Reis

    25 anos de carreira no ensino permitem uma visão fundamentada de Alexandre Gomes sobre o papel da tecnologia no ensino. O professor de Física e Química e formador do T³ Europa acredita que o caminho da educação tecnológica passa pela evolução da teoria para a prática: “É preciso que os alunos se libertem do papel e do lápis e que passem à ação, e passar à ação com a tecnologia da Texas para mim, faz todo o sentido.”

    Ler mais...
  • 7 Razões porque o Python na TI-Nspire™ CX II-T é um must-have para as suas aulas

    Posted 20/08/2021 by Carlos Coelho

    A linguagem de programação Python está incluída na tecnologia TI-Nspire CX! Professores podem fazer a ligação entre Programação, Matemática, Ciências, pensamento computacional e robótica numa única plataforma. Alunos têm acesso a uma das mais populares e poderosas linguagens de programação numa plataforma que já lhes é familiar.Deixamos aqui uma lista de razões pelas quais esta atualização é essencial para todos os professores e alunos.

    Ler mais...
  • Aprendizagens (e competências) matemáticas com o TI-Python

    Posted 05/08/2021 by Raul Aparício Gonçalves (Agrupamento de Escolas de Ermesinde) e Eduardo Cunha (Agrupamento de Escolas de Barcelos), membros do Grupo de Trabalho T3 da Associação de Professores de Matemática.

    As calculadoras são as mesmas que os alunos utilizam no dia a dia, nas mais diversas aplicações de matemática ou de física e química, e a vertente de programação em Python proporciona uma excelente oportunidade de explorarem os seus dispositivos e no futuro esta funcionalidade fará mesmo parte das Aprendizagens Essenciais definidas pelo Ministério da Educação. Neste blog damos alguns exemplos de atividades que podem apoiar o seu trabalho com os seus alunos.

    Ler mais...
  • Boas práticas em França: como começar a programar com o BBC micro:bit e as calculadoras gráficas TI

    Posted 06/07/2021 by Ludovia, article originally published in Ludomag.com

    Programar e ensinar os alunos a programar são uma parte importante da transformação da educação em França. Quatro anos após o início deste processo, e uma pandemia global depois, duas observações podem ser feitas que também podem ser valiosas para outros países da Europa.

    Ler mais...
  • Pensamento Computacional para todos os alunos da Escola Leo Kanner

    Posted 13/05/2021 by Koen Stulens

    O objetivo da estratégia baseada no Pensamento Computacional, implementada na Escola Secundária Leo Kanner em Leiden na Holanda, é ensinar os alunos a abordar os problemas de uma forma lógica e usar ferramentas digitais para os resolver. Para tal, a escola organizou um programa piloto utilizando a tecnologia TI-Nspire™ CX. Uma vantagem importante é que se aprende o básico do Pensamento Computacional através desta tecnologia", diz o professor Zeno van der Zalm.

    Ler mais...
  • You go girl! Experiências de mulheres em STEM.

    Posted 12/04/2021 by Sónia Reis

    O que podemos fazer para transmitir confiança às alunas do Ensino Secundário de forma a motivá-las para aprendizagens e carreiras STEM? Num mundo em que soluções científicas e tecnológicas são necessárias desesperadamente, não podemos excluir metade do talento mundial. Precisamos de raparigas e mulheres! A nossa rede de professores T3 compreende a importância de motivar as alunas a prosseguir STEM. Quatro formadores  do T3 e duas alunas da Europa partilham as suas experiências com as  questões de género, métodos de sala de aula e educação STEM.

    Ler mais...
  • Como realizei atividades laboratoriais durante o confinamento

    Posted 18/03/2021 by Fernanda Neri, professora de Física e Química, Escola Secundária de Amares, Portugal

    Como podem os meus alunos realizar as atividades laboratoriais obrigatórias no currículo durante o confinamento? Como professora de física e química, gostaria de partilhar a minha experiência de mudança para aulas virtuais devido à pandemia. Aprender fazendo é importante para mim; é assim que os alunos adquirem uma verdadeira compreensão da física e da química. Quando tenho oportunidade, entro sorrateiramente num laboratório para usar exemplos práticos para explicar os conceitos, mesmo durante as minhas aulas regulares. Sem estas opções durante o confinamento, trabalhei em soluções com a ajuda da tecnologia TI-Nspire™ CX.

    Ler mais...
  • Feliz aniversário para nós! O T³ Europa faz 25 anos!

    Posted 18/03/2021 by Stephan Griebel

    No final dos anos 80, apareceram no mercado as primeiras calculadoras gráficas. Estas foram pensadas principalmente para utilizadores profissionais e universitários, ou seja, engenheiros profissionais e para aqueles que viriam a tornar-se engenheiros. Coube a Bert Waits e Frank Demana, dois professores de Matemática da Universidade do Ohio, em Columbus, Ohio, mudar isso.

    Ler mais...
  • Inquérito mostra que o ensino online está para ficar no novo ano letivo

    Posted 03/08/2020 by Sonia Reis (@soniaraquelreis)

    A mudança para ensino à distância cria novas exigências e os professores europeus apontam várias coisas que poderiam ajudar a melhorar o ensino virtual. Por exemplo, 55% dos professores disseram que precisam de melhor equipamento informático e 50% disseram que precisam de soluções de software. Cerca de 47% disseram que gostariam de receber formação. Também ficou claro que os professores gostariam de mais materiais para ensino remoto, vídeos e atividades prontas a partilhar com os seus alunos.

    Ler mais...
  • Alunos portugueses ganham viagem à NASA com projeto de cadeira de rodas elétrica

    Posted 17/07/2020 by Sonia Reis

    “O desenvolvimento de uma solução para seus pares com deficiência colocou a aprendizagem num contexto real. Esta ideia plantou uma semente e quem sabe o que irão desenvolver estes alunos dentro de cinco a dez anos quando terminarem a licenciatura. Gostaria de integrar este tipo de projetos STEM no currículo regular, mas este continua a ser, para nós, um objetivo de longo prazo.”

    Ler mais...
  • O meu novo projeto escolar: controlar um avião caça de modelismo com uma calculadora gráfica

    Posted 06/07/2020 by Ludovic Duchenne, Professor de Matemática e Ciências da Computação no Lycée Touchard Washington, Le Mans

    Não seria um projeto de escola espetacular programar para controlar um avião? E não seria ainda mais espetacular fazer isso com um caça militar como o Rafale Francês? Pensei desenvolver esta atividade - enquanto revivia o filme Top Gun na minha cabeça - em 2018. O confinamento causado pelo coronavírus foi uma boa oportunidade para finalmente começar a trabalhar no projeto. Estava ansioso para voltar à escola após o confinamento e surpreender os meus alunos de Ciência da Computação e Tecnologia com uma atividade de final de ano muito diferente!

    Ler mais...
  • A educação é fundamental para um futuro sustentável; contribua desenvolvendo conteúdo!

    Posted 02/07/2020 by Stephan Griebel

    A educação STEM pode desempenhar um papel importante para a criação de um futuro sustentável. Compreender questões relevantes para um desenvolvimento sustentável requer Matemática, incluindo Estatística e Programação. Para facilitar este processo, o grupo T3 lançou um projeto ambicioso que envolve a co-criação de conteúdo. Queremos desenvolver atividades e conteúdo para a sala de aula com STEM e sustentabilidade como referência e, por isso, convidamos os professores a desenvolverem atividades para este projeto de desenvolvimento sustentável STEM do T3 Europa.

    Ler mais...
  • Programar o TI-Innovator™ Rover inspira alunos finlandeses e portugueses em intercâmbio

    Posted 24/06/2020 by Carlos Coelho

    A programação e a tecnologia TI estiveram no centro de uma viagem de intercâmbio, bem-sucedida, de alunos finlandeses à Escola Secundária de Ermesinde, em Portugal. Alunos portugueses e finlandeses trabalharam lado a lado na programação das suas calculadoras TI-Nspire CX, sendo também capazes de dar instruções ao veículo robótico Rover, para que este seguisse um percurso usando um sensor de distância para evitar obstáculos.

    Ler mais...
  • STEM - aprendizagens matemáticas, programação e robótica

    Posted 22/04/2020 by Eduardo Cunha

    O paradigma educativo atual e do futuro próximo - em particular o processo de ensino/aprendizagem – é definido por um conjunto de medidas excecionais e temporárias. Vivemos um regime excecional em matéria de realização e avaliação das aprendizagens, através de um ensino a distância. Assim, torna-se urgente a promoção, partilha e discussão de metodologias de aprendizagem e avaliação adequadas à “nova sala de aula virtual”.

    Ler mais...
  • O poder de Python explicado pelo criador Guido van Rossum

    Posted 03/03/2020 by Koen Stulens

    A importância da tecnologia continua a crescer nas nossas vidas e os alunos com conhecimentos de programação têm vantagens a muitos níveis. Para ajudar a prepará-los, a Texas Instruments anunciou recentemente a adição da linguagem de programação Python aos recursos de programação existentes na tecnologia TI. Tivemos a oportunidade única de de conversar com o criador de Python, Guido van Rossum, e descobrir como surgiu esta linguagem e o potencial que pode desencadear nos alunos, mesmo antes de chegarem ao ensino secundário.

    Ler mais...
  • Uma verdadeira integração STEM em intercâmbio luso-holandês

    Posted 23/04/2019 by Carlos Coelho (@coelhocarlosTI)

    Ao participar no evento T³ Sharing Inspiration 2017, o professor Raúl Aparício Gonçalves ficou inspirado pelas demonstrações com o robot Rover e decidiu desenvolver um projeto internacional com os seus alunos. Isto levou a que, em 2018, houvesse um intercâmbio entre a Escola holandesa de CSG Liudger e a Escola Secundária de Ermesinde. "Foi ótimo interagir com culturas e práticas escolares diferentes" disse um dos alunos. "Este foi um projeto interativo onde compartilhamos conhecimento."

    Ler mais...
Mais