计算 界定 面积

注: 为避免使用此功能时出现意外结果,务必将“实数或复数格式”的文档设置设为实数。

计算曲线之间的面积时,每条曲线均须是:

• 与 x 相关的函数。

- 或 -

• y= 格式的方程,包括通过文本框或锥形方程式模板定义的 y= 方程。

定义区域 并加阴影

1. 从分析图形菜单中选择有界区域。

如果只有两条合适的曲线可用,则它们将被自动选中,您可跳到步骤 3。 否则会提示您选择两条曲线。

2. 单击两条曲线将其选中。
- 或 -
单击一条曲线和 x 轴。

系统会提示设置上下限。

3. 单击两个点定义界限。 您也可选择输入数值。

该区域变为阴影区,然后显示面积值。 无论区间方向如何,值总是非负的。

使用阴影区域

更改界限或重新定义曲线后,阴影和面积值会更新。

• 要更改上下限,请拖曳或为其输入新坐标。 您不能移动交点上的界限。 但是,当您编辑或处理曲线时,该点会自动移动。
• 要重新定义曲线,可通过拖曳进行处理或在输入行编辑其表达式。

如果端点原本在一个交点上,而重新定义的函数不再相交,则阴影和面积值会消失。 如果您重新定义了函数以便有一个交点,则会再次显示阴影和面积值。

• 要删除或隐藏阴影区域,或更改其颜色和其它属性,请显示其上下文菜单。
- Windows®: 右键单击阴影区域。
- Mac®: 按住 “ 并单击阴影区域。
- 手持设备: 将指针移到阴影区域,然后按 / x。