处理 TI-Nspire™ 文档

使用TI-Nspire™应用程序创建和保存的所有工作都存储为文档(.TNS文件),您可以与使用TI-Nspire™软件的其他人和使用手持设备的人共享这些文档。

TI-Nspire™ 文档

一个 TI-Nspire™ 文档由一个或多个问题构成。 每个问题包含一个或多个页面。 在工作区中显示单个页面。 所有工作都显示在页面内的应用程序中。

由于 TI-Nspire™ 软件和手持设备具有相同的功能,因此您可以在计算机和手持设备之间传送 TI-Nspire™ 文档。 创建文档时,您可选择下列两种页面大小之一。

• 手持设备。 大小: 320 × 217 像素。 可在所有平台上查看这种大小的文档。 在平板电脑或较大的屏幕上查看时,该内容可进行缩放。
• 计算机。 大小: 640 × 434 像素。 在较小的平台上查看时,该内容不会进行缩放。 有些内容在手持设备上可能看不到。

您可随时文档的页面大小从一种转换为另一种。

主题链接