使用变量

变量是一个定义的值,它可以在问题中多次使用。您可以在每种应用程序内将值或函数定义为变量。在一个问题内,各变量被 TI-Nspire™ 应用程序共享。例如,您可以在计算器中创建一个变量,然后在同一问题内的“图形与几何”或“列表与电子表格”页面使用或修改它。

每个变量都有一个名称和一个定义,并且定义可以更改。当您更改定义时,问题中变量的所有出现位置都将更新。在 TI-Nspire™ 软件中,变量有四个属性:

• 名称 - 变量创建时分配的用户定义名称。
• 位置 - 变量存储在内存中。
• 值 - 数字、文本、数学表达式或函数。
• 类型 - 可以存储为变量的数据类型。

注意:通过 Local 命令在用户定义的函数或程序内创建的变量无法从该函数或程序外部访问。

主题链接