使用(链接)变量

共享或链接创建的变量是数学研究中的强大工具。当变量值变化时,显示的链接值将自动更新。

链接至共享的变量

使用存储的变量:

1. 显示页面并选择您要链接变量的位置或对象。
2. 选择变量工具 h。

此时将显示“变量”选项。软件知道哪些类型的变量能应用于选定的位置或选定的对象,并且将仅显示这些适用的变量。

3. 使用 9 和 : 滚动该列表,或键入部分变量名称。

随着您的键入,系统将显示以您所键入字母开头的变量列表。如果列表很长,键入部分名称可使您更快找到变量。

4. 当您找到并高亮显示要使用的变量的名称时,单击该名称或按 ·。

选定的变量值将被链接。

将列表与电子表格单元格链接至变量

将单元格链接至变量时,列表与电子表格将保持更新单元格值以体现变量的当前值。变量可以是当前问题中的任何变量,并且可在图形与几何、计算器或列表与电子表格的任意实例中定义。

注意:请勿链接至系统变量。这样做可能会阻止系统对该变量进行更新。系统变量包括 ans、StatMatrix 和统计结果(例如,RegEqn, dfError 和 Resid)。

1. 单击您要链接至变量的单元格。
2. 打开 VarLink 菜单:
- 单击 ,然后单击单元格。
- 图形计算器:按 h。

此时将显示 VarLink 菜单。

 

3. 在链接至下,滚动到该变量的名称然后单击。

单元格将显示该变量的值。

在计算中使用变量

在变量中存储值后,您可以在表达式中使用该变量名称代替存储的值。

1. 输入表达式:
- 在输入行中键入 4*25*num^2,然后按 Enter 键。
- 图形计算器:在输入行中键入 4 r 25 r num^2,然后按 ·。

计算器将以 517(即当前分配给 num 的值)代替并计算该表达式。

 

2. 输入表达式:
- 键入 4*25*nonum^2,然后按 Enter 键。
- 图形计算器:在输入行中键入 4 r 25 r nonum^2,然后按 ·。

 

CAS:由于没有定义变量 nonum,因此在结果中将其视为代数式。

 

由于没有定义变量 nonum,因此表达式会返回错误消息。