利用 Path Plot(路径绘制)了解图形

Path Plot(路径绘制)让您可以实时制作函数、参数和极坐标方程图动画,用于分析其绘制方式,而不仅仅是了解最终图形。

更改 Path Plot(路径绘制)设置

1. 从 Trace(跟踪)菜单中,选择 Path Plot > Path Setup(路径绘制 > 路径设置)。

2. 选择需要的设置。
- 图形类型:选择 Function(函数)、Parametric(参数)或 Polar(极坐标)作为图形类型。
- 路径步长:设置绘制值使用的自变量增量。
- 显示预测路径:切换经过图形起点或当前点的每个函数所有预测点的显示。使用上下箭头键查看图形时,也可以切换此显示。
- 显示点坐标:切换记录跟踪点的坐标显示。

启用 Path Plot(路径绘制)

1. 输入方程式。
2. 从 Trace(跟踪)菜单中,选择 Path Plot > Function/Parametric/Polar(路径绘制 > 函数/参数/极坐标)。
3. 通过以下方法浏览动画:
- 利用 Play/Pause/Reset Animation(播放/暂停/重置动画)图标
- 利用左右箭头键
- 输入数字以跳转至该点

4. 按 Esc 键退出动画。