编辑关系

1. 在输入行双击图形以显示其表达式。
—或—
显示图形的上下文菜单,然后单击编辑 关系。

2. 根据需要修改表达式。

3. 按 · 以绘制修订的函数。

重命名关系

每个关系类型都有默认的命名规范。 例如,函数的默认名称为 fn(x)。 (n 表示的数字随着您指定更多函数而增加。) 您可以使用选定的名称替代默认名称。

注: 如果您要使用自定义名称作为规范,您就必须为每个函数手动输入。

1. 在输入行删除现有名称。 例如,删除 "f1(x)" 中的 "f1"。 您可使用右和左箭头键定位光标。

2. 输入替换名称。

3. 如果要定义新关系,将光标放在 = 符号后并输入表达式。

4. 按 Enter 用此新名称绘制关系。