创建几何图形
“图形”工具用于研究圆、多边形、圆锥和其他几何对象。
创建图形时,工作区域会显示一个工具(例如,圆
)。 要取消图形,请按ESC。 要启用特定对象的自动标注,请见本章的必读说明部分。
| 1. | 从图形菜单中,选择圆。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 圆。) |
| 2. | 单击一个位置或点作为圆的中心点。 |
| 3. | 单击一个位置或点确定半径并完成圆。 |
| 4. | 拖曳其圆周可对圆的大小进行调整。 移动时,请拖曳其圆心。 |
注意: 为保证三角形的三角之和等于 180° 或 200 分度,您可在几何视图中强制使用整数角。 请参阅本章的必读说明部分。
| 1. | 从图形菜单中,选择三角形。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 三角形。) |
| 2. | 单击一个位置确定三角形的顶点。 |
| 3. | 要操作三角形,拖曳任意点即可。 要移动三角形,拖曳任意边即可。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择矩形。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 矩形。) |
| 2. | 单击一个位置或点确定矩形的第一个角。 |
| 3. | 单击一个位置确定第二个角。 |
此时将显示矩形的一条边。
| 4. | 单击确定到另一边的距离,即可完成矩形。 |
| 5. | 要旋转矩形,拖曳其前两个点中的任意一个。 要扩展矩形,拖曳其后两个点中的任意一个。 要移动三角形,拖曳任意边即可。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择多边形。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 >多边形。) |
| 2. | 单击一个位置或点确定多边形的第一个顶点。 |
| 3. | 单击确定其他各个顶点。 |
| 4. | 要完成多边形,单击第一个顶点。 |
| 5. | 要操作多边形,拖曳任意顶点即可。 要移动三角形,拖曳任意边即可。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择正多边形。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 正多边形。) |
| 2. | 在工作区中单击一次以确定正多边形的中心点。 |
| 3. | 单击第二个位置确定第一个顶点和半径。 |
此时将形成一个 16 条边的正多边形。 边数在括号中显示;例如,{16}。
| 4. | 沿圆形轨迹拖曳任意顶点设置边数。 |
| - | 顺时针拖曳可减少边数。 |
| - | 逆时针拖曳可增加对角线。 |
| 5. | 要调整或旋转正多边形,拖曳任意一个点均可。 要移动三角形,拖曳任意边即可。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择椭圆。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 椭圆。) |
| 2. | 单击两个位置或点确定焦点。 |
| 3. | 单击以确定椭圆上的一个点并完成图形。 |
| 4. | 要操作椭圆,拖曳其三个定义点中的任意一个即可。 要移动椭圆,拖曳其圆周即可。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择抛物线。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 抛物线。) |
| 2. | 单击一个位置确定焦点。 |
| 3. | 单击一个位置确定顶点并完成抛物线。 |
| 4. | 要操作抛物线,请拖曳其焦点或顶点。 要移动抛物线,请拖曳其任意其他点。 |
| 1. | 创建一条线作为准线。 |
| 2. | 从图形菜单中,选择抛物线。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 抛物线。) |
| 3. | 单击一个位置确定焦点。 |
| 4. | 单击该线使其作为准线。 |
| 5. | 要操作抛物线,请旋转或移动其准线或拖曳其焦点。 要移动抛物线,可同时选择准线和焦点,然后拖曳任意对象。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择双曲线。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 双曲线。) |
| 2. | 单击两个位置确定焦点。 |
| 3. | 单击第三个位置完成双曲线。 |
| 4. | 要操作双曲线,拖曳其三个定义点中的任意一个即可。 要移动圆锥,请拖曳图形上的任意其他位置。 |
| 1. | 从图形菜单中,选择五点法创建圆锥。 (在“图形”应用程序中,单击几何 > 图形 > 五点法创建圆锥。) |
| 2. | 单击五个位置确定图形上的五个点。 |
圆锥可能是双曲线或椭圆形,具体取决于点的样式。
| 3. | 要操作圆锥,拖曳五个定义点中的任意一个即可。 要移动圆锥,请拖曳图形上的任意其他位置。 |