À propos des capteurs LabQuest®

Vous pouvez choisir parmi une variété de capteurs et d'interfaces Vernier LabQuest® pour acquérir des données lorsque vous exécutez l'application Vernier DataQuest™ avec le logiciel TI-Nspire™.

Interface d'acquisition Lab Cradle pour TI-Nspire™

L’interface d’acquisition Lab Cradle pour TI-Nspire™ vous permet de connecter plusieurs capteurs LabQuest® de façon concomitante.

 

Interface du capteur

Description

Interface d'acquisition Texas Instruments TI-Nspire™ Lab Cradle

Ce capteur peut être utilisé avec une unité, un ordinateur ou en tant que capteur autonome.

L'interface du capteur permet de connecter et d'utiliser entre un et cinq capteurs simultanément. Elle peut être utilisée en laboratoire ou sur un site d'acquisition à distance.

L'interface d'acquisition Lab Cradle prend en charge deux capteurs numériques et trois capteurs analogiques.

L'interface d'acquisition Lab Cradle prend également en charge des capteurs d'acquisition de données d'échantillons, notamment un moniteur de fréquence cardiaque à poignées ou encore un détecteur de pression sanguine.

Après avoir utilisé la station de connexion Lab Cradle comme un capteur à distance, vous pouvez télécharger des données vers un ordinateur ou une unité.

Interfaces de capteur à canal unique

Les interfaces de capteur à canal unique ne peuvent se connecter qu'à un seul capteur à la fois. Ces capteurs possèdent un connecteur mini-USB à utiliser avec l'unité ou un connecteur USB standard à utiliser avec un ordinateur. Pour une liste complète des capteurs compatibles, voir Capteurs compatibles.

 

Interface du capteur

Description

Vernier EasyLink®

Cette interface de capteur est utilisée avec les unités. Elle a un connecteur mini-USB et peut donc être directement branchée sur l'unité.

Connectez les capteurs au Vernier EasyLink® pour :

• Mesurer la pression barométrique.
• Mesurer la salinité d'une solution.
• Étudier la relation entre la pression et le volume (loi de Boyle-Mariotte)

Vernier Go!Link®

Cette interface de capteur est utilisée avec les ordinateurs. Elle dispose d'un connecteur standard et peut donc être branchée sur un ordinateur Windows® ou Mac®.

Connectez les capteurs au Vernier GoLink® pour :

• Mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution.
• Surveiller les gaz à effet de serre.
• Mesurer le niveau sonore en décibels.

Types de capteurs LabQuest®

• Capteurs analogiques. Les capteurs de température, lumière, pH et voltage sont des capteurs analogiques et nécessitent une interface de capteur.
• Capteurs numériques. Les barrières lumineuses (Photogates), détecteurs de radiation et compte-gouttes sont des capteurs numériques. Ces capteurs ne peuvent être utilisés qu'avec l'interface d'acquisition TI-Nspire™ Lab Cradle.
• Capteurs USB à connexion directe. Ces capteurs se connectent directement à une unité ou à un ordinateur et ne nécessitent pas d'interface de capteur.

Capteurs pour unités

La liste suivante répertorie certains capteurs que vous pouvez utiliser avec une unité.

 

Capteur

Description

Texas Instruments CBR 2™

Ce capteur analogique se connecte directement aux unités TI-Nspire™ CX II par le biais d'un port mini-USB. Il est utilisé pour l'étude et la représentation du mouvement.

Ce capteur lance automatiquement l'application Vernier DataQuest™ lorsque vous le connectez à une unité. L'acquisition des données démarre lorsque vous sélectionnez la fonction Correspondance de mouvement.

Ce capteur acquiert jusqu'à 200 échantillons par seconde.

Utilisez ce capteur pour :

• Mesurer la position et la vitesse d'une personne ou d'un objet.
• Mesurer l'accélération d'un objet.

Capteur de température Vernier EasyTemp®

Ce capteur analogique se connecte directement aux unités TI-Nspire™ CX II par le biais d'un port mini-USB et est utilisé pour acquérir des plages de température. Vous pouvez concevoir des expériences pour :

• Acquérir des données météorologiques.
• Enregistrer des modifications de température provoquées par des réactions chimiques.
• Effectuer des études de fusion à la chaleur.

Capteurs pour ordinateurs

La liste suivante répertorie certains capteurs que vous pouvez utiliser avec un ordinateur.

Capteur

Description

Capteur de température USB Vernier Go!Temp®

Ce capteur analogique se connecte au port USB de l'ordinateur et est utilisé pour acquérir des plages de température.

Vous pouvez utiliser ce capteur pour :

• Acquérir des données météorologiques.
• Enregistrer des modifications de température provoquées par des réactions chimiques.
• Effectuer des études de fusion à la chaleur.

Capteur de mouvement Vernier Go!Motion®

Ce capteur analogique se connecte au port USB de l'ordinateur et est utilisé pour mesurer l'accélération et la vitesse.

Utilisez ce capteur pour :

• Mesurer la position et la vitesse d'une personne ou d'un objet.
• Mesurer l'accélération d'un objet.

Capteurs LabQuest® compatibles

Les capteurs suivants peuvent être utilisés avec l'application Vernier DataQuest™.

• Accéléromètre 25 g
• Capteur de tension 30 V
• Accéléromètre 3 axes
• Accéléromètre faible g
• CBR 2™ : se connecte directement au port USB de l'unité
• Go!Motion® : se connecte directement au port USB de l'ordinateur
• Capteur de température de grande longueur
• Capteur de température en acier inoxydable
• Capteur de température de surface
• Électrode ionique (Ammonium)
• Anémomètre
• Baromètre
• Capteur de pression sanguine
• Détecteur de C02
• Électrode ionique (Calcium)
• Capteur de charge
• Électrode ionique (Chlorure)
• Colorimètre
• Capteur de conductivité
• Capteur de courant élevé
• Sonde de courant
• Capteur de tension différentielle
• Détecteur de radiation numérique
• Capteur d'oxygène dissous
• Capteur de force double échelle
• EasyTemp® : se connecte directement au port USB de l’unité
• Électrocardiogramme
• Amplificateur d’électrode
• Capteur de débit
• Plaque de force
• Capteur de pression de gaz
• Go!Temp® : se connecte directement au port USB de l’ordinateur
• Dynamomètre à main
• Moniteur de fréquence cardiaque à poignées
• Amplificateur d'instrumentation
• Barrière lumineuse
• Capteur de champ magnétique
• Station de mesure du point de fusion
• Microphone
• Électrode ionique (Nitrate)
• Détecteur d'oxygène (O2)
• Capteur de potentiel d’oxydoréduction
• pH-Capteur
• Capteur d'humidité relative
• Ceinture cardiofréquencemètre (capteur de pression de gaz requis)
• Capteur de mouvement rotatif
• Capteur de salinité
• Capteur d’humidité du sol
• Sonomètre
• Spiromètre
• Thermocouple
• TI-Lumière - Vendu uniquement avec le CBL 2™
• TI-Température - Vendu uniquement avec le CBL 2™
• TI-Tension - Vendu uniquement avec le CBL 2™
• Capteur de pH plat compatible Tris
• Capteur de turbidité
• Détecteur de rayonnement ultraviolet A
• Détecteur de rayonnement ultraviolet B
• Système de courant constant Vernier
• Compte-gouttes Vernier
• Thermomètre infrarouge Vernier
• Détecteur de mouvement Vernier
• Barrière lumineuse Vernier
• Capteur de tension
• Capteur de température à large plage