使用远程采集装置采集数据

如要从断开的传感器采集信息,可将其设置为远程传感器。 只有 TI-Nspire™ 实验室底座、TI CBR 2™ 和 Vernier Go!Motion® 支持远程数据采集。

您可设置一个远程采集装置来开始采集:

• 当您按下 TI-Nspire™ 实验室底座装置上的手动触发器时
• 当支持延迟开始功能的装置上的延迟倒计时结束时

为远程采集进行设置

1. 保存并关闭所有打开的文档,然后以新文档开始。
2. 将远程采集装置连接到计算机或手持设备。
3. 修改传感器设置.
4. 单击“采集设置”按钮 。
5. 在“采集设置”屏幕选择启用远程采集。
6. 从设备列表中选择远程采集装置。
7. 指定开始采集的方法:
• 如要在指定延迟后自动开始(在支持的设备),请键入延迟值。
• 如要在您按下手动触发器后开始(在支持的设备),请键入延迟值 0。 使用延迟时,TI-Nspire™ 实验室底座上的手动触发按钮将失去开始采集的作用。

8. 单击确定。

会显示一条消息,确认设备已准备就绪。

9. 断开设备。

LED 灯会指明其状态,具体取决于设备。

红色。 系统尚未准备就绪。

琥珀色。 表示系统已就绪,但并未采集数据。

绿色。 系统正在采集数据。

10. 如果您是手动开始采集,请在就绪时按下触发器。 如果您是延迟开始,则采集会在倒计时结束后自动开始。

检索远程数据

远程采集数据完毕后,您可将其传输至计算机或手持设备进行分析。

1. 打开 Vernier DataQuest™ 应用程序。
2. 将 TI-Nspire™ 实验室底座连接到手持设备或计算机。

“已检测远程数据”对话框将打开。

3. 单击导入。

数据即传送至 Vernier DataQuest™ 应用程序。