调整导数设置

用此选项选择导数计算中使用的点数。 该值将影响到切线工具、速度和加速度值。

使用计算的列查找 pH 导数设置。

Vernier DataQuest™ 应用程序可根据另一列数据确定某列数据的数值导数。 这些数据可以是通过传感器采集到的,也可以是手动输入或与其它应用程序关联得到的。 可通过计算的列查找到该数值导数。

若要根据列表 A 确定列表 B 的一阶数值导数,则在“列选项”对话框中输入以下表达式:

导数 (B,A,1,0) 或导数 (B,A,1,1)

若要根据列表 A 确定列表 B 的二阶数值导数,则输入以下表达式:

导数 (B,A,2,0) 或导数 (B,A,2,1)

根据您所用方法的不同,最后一个参数可能是 0 或 1。 若为 0,则表示采用加权平均法。 若为 1,则表示采用时移求导法。

注: 备注:一阶求导计算(加权平均法)是 Tangent 工具在检查数据时用来显示某数据点斜率的方法 (分析 > 正切)。

注: 导数计算完全以行为基础。 建议您按升序对列表 A 中的数据进行排序。

1. 单击选项 > 导数设置。

“设置”对话框将打开。

2. 从下拉列表中选择点数。
3. 单击确定。