Changement de la vue élève
Dans la zone de la salle de classe, il est possible d’afficher la classe sélectionnée sous forme de vue Liste des élèves ou Places des élèves. La vue Liste des élèves présente les élèves sous forme de tableau contenant leur nom affiché, leur prénom, leur nom, leur nom d’utilisateur et leur ID d’élève. Dans la vue Places des élèves, les élèves sont représentés par des icônes et les noms affichés correspondants. À tout moment, il est possible de modifier l’affichage de la vue de la classe.
Dans les deux vues, le panneau d’avertissement affiché à côté de l’icône d’élève indique que le système d’exploitation de l’unité de l’élève ne correspond pas à la version du logiciel de l’ordinateur de l’enseignant. Placez votre curseur sur le panneau d’avertissement pour afficher une infobulle indiquant qu’une mise à jour du système d’exploitation est nécessaire.
| ▶ | Choisissez Afficher > Liste des élèves ou cliquez sur dans la barre d’état. |
L’affichage passe en vue Liste des élèves.
| ▶ | Choisissez Afficher > Places des élèves ou cliquez sur dans la barre d’état. |
L’affichage passe en vue Places des élèves.
dans la barre d’état.
dans la barre d’état.