Speichern im Arbeitsbereich Portfolio

Sie können Dokumente, die Fragen enthalten, und Schnellumfragen im Arbeitsbereich Portfolio speichern, wo Sie einzelne Antworten überprüfen und analysieren oder Schülern Noten zuweisen oder diese ändern können.

Wenn Sie Schnellumfragen im Portfolio speichern, können Schüler weitere Antworten zur Schnellumfrage einreichen, bis Sie sie beenden. Die gespeicherte Schnellumfrage wird automatisch aktualisiert. Sie müssen sie nicht erneut speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Datei aus dem Arbeitsbereich Portfolio geöffnet oder bereits im Portfolio gespeichert haben, fragt die Software Sie nicht nach einem Dateinamen. Die Software speichert die Datei im Arbeitsbereich Portfolio unter dem vorhandenen Dateinamen und aktualisiert ggf. die Noten, die Sie Schülern gegeben haben. Sie können jederzeit in den Arbeitsbereich Portfolio gehen und Noten ändern.

So speichern Sie eine Datei im Arbeitsbereich Portfolio:

1. Klicken Sie auf Datei > In Portfolio speichern oder auf .

Das Dialogfeld In Portfolio speichern wird angezeigt. Standardmäßig wird der Name der Datei im Feld Portfolio-Name angezeigt. Wenn es sich bei der Datei um eine Schnellumfrage handelt, die Sie noch nicht <gespeichert haben, lautet der Standardname Poll#,.tns>. Zum Beispiel: Algebra1 - Fr. Smith QP2 10-26.tns.

Um eine neue Portfolio-Spalte hinzuzufügen, wählen Sie Als neue Portfolio-Spalte hinzufügen. Dazu können Sie den vorhandenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben.
Um die Datei einer vorhandenen Portfolio-Spalte hinzuzufügen, wählen Sie Zu vorhandener Portfolio-Spalte hinzufügen. Mit dem Pfeil nach unten können Sie die Spalte auswählen.

Hinweis: Schnellumfragen können vorhandenen Spalten nicht hinzugefügt werden.

2. Klicken Sie auf Speichern.

Die Datei wird im Arbeitsbereich Portfolio gespeichert.