Verwenden der Live-Präsentation
In der TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software können Lehrer über die Funktion „Live-Presenter“ Aktionen auf einem ausgewählten Handheld in Echtzeit darstellen und präsentieren. Der Lehrer kann wählen, ob er den Bildschirm seines eigenen Handhelds oder den eines beliebigen Schülerhandhelds anzeigen möchte, um zu demonstrieren, wie eine Aufgabe bearbeitet wird, und den Lösungsweg Schritt für Schritt mit der Klasse zu besprechen. Während der Live-Moderation können Sie das ausgewählte TI-Nspire™ Handheld sowie die Tasten, die vom Moderator gedrückt werden, anzeigen.
Der Lehrer kann auch steuern, was auf dem Moderationsbildschirm angezeigt wird: Schülername, Handheld-Bildschirm oder Verlauf der Tastenfolge. Er kann auch die Live-Moderationssitzung aufzeichnen und die Datei für die spätere Verwendung als Video speichern.
Die Handhelds der zusehenden Schüler können während der Live-Moderation weiter genutzt werden.
Hinweis: Live-Presenter kann mit einem Handheld verwendet werden, das nicht in einer Klasse angemeldet ist. In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass das Handheld in einer Klasse angemeldet ist, jegliche Unterschiede jedoch bei Bedarf zur Kenntnis genommen werden.