Aktualisieren der Klassenliste

Sie können eine einzelne oder mehrere Klassenlisten mit neuen Schülerinformationen durch Importieren einer CSV-Datei mit Updates aktualisieren.

Hinweis: Sie können weder bereits vorhandene Schülerinformationen ändern noch können Sie bereits in der TI-Nspire™ Navigator™-Datenbank vorhandene Schüler entfernen.

Sie können die Daten aus einer CSV Datei (Werte mit Trennzeichen) oder einer *.txt Datei importieren. Die CSV-Datei oder .txt-Datei sollte folgende Informationen beinhalten:

Klassenname
Abschnittsname (optional)
Vornamen des Schülers
Nachnamen des Schülers
Benutzernamen des Schülers
Schüler-ID (optional)
Kennwort (optional).

1. Wählen Sie über die Arbeitsbereich-Auswahl den Arbeitsbereich Klasse aus.
2. Wählen Sie die Klasse aus, für die Sie die Liste aktualisieren möchten.

Hinweis: Die Klasse kann nicht gestartet werden.

3. Klicken Sie auf Klasse>, Klassenliste aktualisieren.

Das Dialogfeld „Klassenliste aktualisieren“ wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf Eigene Dateien, um die Datei auf Ihrem Computer zu finden.
5. Wählen Sie die Datei aus, die die neuen Schüler enthält, die Sie importieren möchten.
6. Klicken Sie auf Öffnen.

Das Dialogfeld „Klassenliste aktualisieren“ zeigt die Datei an.

7. Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfeld „Felder zuordnen“ öffnet sich.

8. Klicken Sie auf ¤ und wählen Sie ein Feld aus der Dropdown-Liste aus, um die Titel in Ihrer Datei mit durch Komma getrennten Werten zuzuordnen.
9. Klicken Sie auf Weiter.

Ein Dialogfeld öffnet sich mit der Nachricht, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

10. Klicken Sie zum Schließen auf OK.

Hinweis: Falls einige Schüler nicht erfolgreich importiert wurden, klicken Sie auf Details anzeigen, um das Problem zu bestimmen.