Editar relações
| 1. | Clique duas vezes no gráfico para mostrar a expressão na linha de entrada. — ou — Aceda ao menu de contexto do gráfico e clique em Editar relação. |
| 2. | Modifique a expressão conforme necessário. |
| 3. | Prima · para fazer o gráfico da função revista. |
Alterar o nome de uma relação
Cada tipo de relação tem uma convenção de nomes predefinida. Por exemplo, o nome predefinido das funções é fn(x). (O número representado por n aumenta à medida que cria mais funções). Pode substituir o nome predefinido por um nome à sua escolha.
Nota: Se pretende utilizar um nome personalizado como convenção, tem de introduzi-lo manualmente para cada função.
| 1. | Na linha de entrada, elimine o nome existente. Por exemplo, elimine "f1" da expressão "f1(x)". Pode utilizar as teclas de setas para a esquerda e para a direita para posicionar o cursor. |
| 2. | Introduza o nome de substituição |
| 3. | Se estiver a definir uma nova relação, posicione o cursor depois do símbolo = e introduza a expressão. |
| 4. | Prima Enter para representar graficamente a relação com o novo nome. |