Aggiornamento Registri classe
È possibile aggiornare un registro classe singolo o più registri classe con le nuove informazioni sullo studente importando un file CSV contenente gli aggiornamenti.
Nota: non è possibile cambiare le informazioni sugli studenti esistenti o rimuovere gli studenti già presenti nel database del TI-Nspire™ Navigator™.
È possibile importare un file con valori separati da virgola (CSV) o *.txt. Il file CSV o .txt deve includere queste informazioni:
Nome della classe
Nome della sezione (facoltativo)
Nome dello studente
Cognome dello studente
Nome utente dello studente
ID dello studente (facoltativo)
Password (facoltativa).
| 1. | Utilizzare il selettore dell'area di lavoro per selezionare l'Area di lavoro Classe. |
| 2. | Selezionare la classe per la quale si vuole aggiornare il registro. |
Nota: Impossibile avviare la classe.
| 3. | Fare clic su Classe>Aggiorna Registro Classe. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna Registro Classe.
| 4. | Fare clic su Sfoglia per individuare il file sul computer. |
| 5. | Selezionare il file contenente i nuovi studenti che si vogliono importare. |
| 6. | Fare clic su Apri. |
Il file viene visualizzato nella finestra di dialogo Aggiorna Registro Classe.
| 7. | Fare clic su Avanti. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Campi di mappatura.
| 8. | Fare clic su ¤ e selezionare un campo dal menu a discesa per mappare i titoli nel file con valori separati da virgola. |
| 9. | Fare clic su Avanti. |
Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra lo stato di avanzamento.
| 10. | Fare clic su OK per chiudere. |
Nota: se alcuni studenti non sono stati correttamente importati, fare clic su Mostra dettagli per determinare il problema.