Organizzazione della disposizione studenti
Inizialmente, gli studenti sono mostrati nella vista Disposizione studenti nell'ordine in cui sono stati aggiunti. È comunque possibile ridisporre gli studenti in modo che abbiano nell'area di lavoro classe la stessa posizione che occupano nell'aula. La Disposizione studenti può essere modificata in qualsiasi momento.
Organizzazione della disposizione studenti
| 1. | Selezionare la classe dall'elenco Sessione dalla classe. |
| 2. | Fare clic su Visualizza > Disposizione studenti. |
Viene mostrata l'area Classe con la vista Disposizione studenti attiva per la classe corrente.
| 3. | Nell'area Classe, trascinare l'icona di ogni studente nella posizione desiderata. |
Il software sposta le icone degli studenti nelle nuove posizioni.
Queste posizioni vengono mantenute anche al successivo riavvio della classe.
Nota: non posizionare l'icona di uno studente sopra l'icona di un altro studente onde evitare di vedere solo una delle due icone.