Gestione di azioni non sollecitate
Quando uno studente connesso a una sessione della classe invia all'insegnante un file che non rientra in un ritiro, viene creata un'azione non sollecitata.
Questi file, che vengono archiviati in un database, sono mostrati nella Registrazione della classe fino alla loro rimozione.
Il nome delle azioni non sollecitate viene assegnato automaticamente combinando la dicitura "Unprompted" ("Non sollecitato") con il mese e il giorno correnti. Per ogni sessione della classe esiste una cartella Non sollecitati contenente tutti i file .tns. inviati dagli studenti.
L'ultima azione non sollecitata viene visualizzata in cima alla Registrazione della classe e contiene i file più recenti inviati da uno studente durante una sessione della classe. Durante la successiva sessione della classe, le azioni non sollecitate più recenti appariranno nella Registrazione della classe sopra l'azione precedente.
Per aprire l'azione non sollecitata:
| 1. | Fare doppio clic sull'azione oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Registra proprietà elemento. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Non sollecitati. Per impostazione predefinita, in questa finestra di dialogo non ci solo elementi selezionati.
| 2. | Nella finestra di dialogo Non sollecitati, è possibile visualizzare uno o più elementi, salvare gli elementi nell'Area di lavoro Portfolio, rimuovere gli elementi, esportare gli elementi in un'altra cartella oppure non eseguire alcuna azione. |
| 1. | Dalla finestra di dialogo Non sollecitati, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'elemento o degli elementi da visualizzare. |
Nota: è inoltre possibile fare clic sull'icona Visualizza accanto all'elemento per accedere rapidamente ad esso.
| 2. | Fare clic su Visualizza. |
Gli elementi vengono aperti come file di sola lettura.
Le azioni non sollecitate rimangono nella Registrazione della classe fino a quando non vengono rimosse. Anche dopo averne esportato o salvato gli elementi, l'azione non sollecitata continua a rimanere visibile fino a quando non viene rimossa. Per rimuovere elementi da un'azione non sollecitata:
| 1. | Nella Registrazione della classe, fare doppio clic sull'azione non sollecitata per aprirla. |
| 2. | Dalla finestra di dialogo Non sollecitati, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'elemento o degli elementi da rimuovere. |
| 3. | Fare clic su Rimuovi. |
È possibile esportare elementi dal database al file di sistema. Per esportare elementi da un'azione non sollecitata:
| 1. | Nella Registrazione della classe, fare doppio clic sull'azione non sollecitata per aprirla. |
| 2. | Selezionare i file da esportare. |
| 3. | Fare clic su Esporta. |
Viene visualizzata una finestra di gestione file.
| 4. | Selezionare la cartella per l'esportazione. |
| 5. | Fare clic su Seleziona cartella. |