Librerie
Che cos’è una libreria?
Una libreria è un documento di TI-Nspire™ contenente un insieme di variabili, funzioni e/o programmi che sono stati definiti come oggetti libreria.
Diversamente dalle variabili, dalle funzioni e dai programmi abituali, che possono essere utilizzati all’interno di una sola attività (l’attività in cui sono definiti), gli oggetti libreria sono accessibili da qualsiasi documento. È anche possibile creare oggetti libreria pubblica che vengono elencati nel Catalogo di TI-Nspire™.
Ad esempio, si supponga di aver creato un documento libreria matrix contenente la funzione libreria pubblica diagwithtrace() e una funzione libreria privata errmsg().
La funzione diagwithtrace() visualizza la diagonale di una matrice quadrata e calcola la traccia della matrice. Se l’argomento non è una matrice quadrata, la funzione chiama errmsg(), che dovrebbe restituire una stringa di errore appropriata.
Quindi si potrebbe utilizzare la seguente sintassi per visualizzare la diagonale e calcolare la traccia della matrice m definita nell’attività corrente:
matrix\trace(m).