Education Technology

TI-84 Plus CE 图形计算器

时尚的新设计,熟悉的 TI-84 Plus 功能,清晰的彩色屏幕。

购买

主要特点

  • 比上一代 TI-84 Plus 机型轻薄 30%
  • 充满活力的背光彩色屏幕
  • TI 充电电池
  • 预加载的应用和图像
  • MathPrint™ 功能

迷人的色彩 优化的展示

概念清晰可视化,多色方程式,让数据和图形之间的连接更快,更强。

  • 高分辨率,背光显示,屏幕可读性更强
  • 使用不同颜色区分多个图形和方程
  • 通过添加网格线使图形更易于阅读

考试允许

The TI-84 Plus CE 被批准用于以下考试:

  • PSAT®, SAT® and ACT® 高考
  • 允许或要求使用图形计算器的 AP® 考试
  • IB® 考试

用时长、更换少

TI 充电电池可使用 USB 电缆、壁式充电器或 TI CE 充电平台充电。

熟悉的 TI-84 Plus 功能

与 TI-84 Plus 系列相同的菜单结构和导航功能,非常容易使用和学习新功能。

贴近现实世界

图像可以加速理解,增强对数学概念的长久记忆。将照片从计算机导入到掌上电脑有助于创建一个鼓励性的良好学习环境。

SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。

 

TI-84 Plus CE 技术参数/系统要求

icon-hardware

硬件

  • 屏幕尺寸:320 x 240 像素(2.8 英寸对角线)
  • 屏幕分辨率:140 DPI;16 位彩色
  • 由 TI 充电电池供电 (随附)
  • 3 MB 闪存 ROM 存储器,用于数据存档和应用程序存储
  • 154 KB 的可用 RAM 内存
  • USB 端口可用于与计算机连接,以及 TI-84 Plus,TI-84 Plus 银版,TI-84 Plus C 银版和其他 TI-84 Plus CE 图形计算器手持计算器间的通信
  • 耐冲击滑套
  • 带日期和时间显示的内部时钟
  • 可用的教师包 (EZ-Spot) 包括:
    • 十个计算器
    • 五根 USB 电脑电缆
    • 五根单元间电缆
    • 一本入门指南
    • 一间教室海报

内置功能

  • 将图像添加到背景
  • 功能绘图有 15 种颜色
  • 更改图形上的轴和网格的样式和颜色
  • 目录语法帮助
  • 一个菜单目录中包含所有 TI 计算器操作,并按字母顺序排列
  • 通过下拉菜单可进一步显示更多功能
  • 实数和复数的计算精度为 14 位,以 10 位加上两位数的指数形式显示
  • 10 个矩形函数图形,6 个参数表达式,6 个极性表达式和 3 个递归定义序列
  • 一次定义,保存,绘制和分析多达 10 个图形功能
  • 序列图模式显示时间序列图,织网/阶梯图和相位图
  • 用户定义列表名称: 列表最多可存储 999 个数据
  • 17 种交互式缩放功能
  • 所有表格中的评估数值格式化
  • 交互式分析函数值、根、最大值、最小值、积分和导数
  • 8 种不同的图形绘制样式,用于区分每个图形
  • 水平和垂直分屏选项
  • 并排查看图形和表格
  • 最多可存储 10 个 20x20 矩阵
  • 矩阵运算包括逆矩阵、行列式、转置阵、扩充、缩小行梯形和基本行运算; 将矩阵转换为列表,反之亦然
  • 基于列表的一变量和二变量统计分析,包括逻辑、正弦、中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 散点图、xy 线图、直方图、常规和修正的箱形图和正态概率图的三种统计图定义
  • 先进的统计功能,包括 10 个假设检验功能,7 个置信区间功能和方差单向分析
  • 15 种概率分布函数,包括正态,学生 t 分布,卡方分布,二项式和泊松分布
  • 商用功能包括货币时间价值 (TVM),现金流量和折旧; 全屏交互式编辑器用于解决 TVM 问题
  • 交互式方程求解编辑器允许对方程中的不同变量进行数值求解
  • 11 次回归计算

编程设计

  • 支持 TI-Basic 和 ASM 编程
  • 编程能力,程序数量仅受可用内存限制
icon-applications

应用程序

  • 卡式几何应用程序 (Cabri™ Jr. App)
  • 数据表应用程序 (CellSheet™ App)
  • 圆锥曲线作图应用程序 (Conic Graphing App)
  • 不等式作图应用程序 (Inequality Graphing App)
  • 元素周期表应用程序 (Periodic Table)
  • 语言本土化应用程序 (Language Localization Apps)
  • 多项式求根与联立方程应用程序 (Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App)
  • 概率模拟应用程序 (Probability Simulation App)
  • 科学工具应用程序 (Science Tools App)
  • TI-Innovator™ 创新者系统应用程序 (TI-Innovator™ Hub App)
  • 图像变换应用程序 (Transformation Graphing App)
  • 威尼尔数据采集程序 (Vernier EasyData® App)

数据采集

  • 与 CBR™ 2 运动传感器,威尼尔 Vernier EasyLink® 和 威尼尔 Vernier EasyTemp® 系统兼容,收集和分析现实世界的数据。

附件

  • 适用于 TI-84 Plus 系列的 TI-SmartView™ CE 模拟软件。让教师将计算器上的显示形式通过投影仪投影到整个班级。是引领数学和科学概念、课堂教学的理想演示工具。

连接

  • 通过连线进行图形计算器版本升级和更新,拥有最新的功能和软件应用程序 (应用程序)
  • 随附 TI 连接电缆
  • TI 连接电缆和 TI Connect™ CE 软件应用程序可在计算机与手持计算器之间进行信息传输,以及打印或存储在磁盘上

SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。

Vernier EasyData, Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是 Vernier Software & Technology 的注册商标。

 

TI-84 Plus CE 图形计算器应用程序

使用 TI-84 Plus CE 图形计算器应用程序根据需要安排学习。新增的应用软件扩展了计算器的功能,可以加深对数学和科学概念的理解。
product-84c-application-ss-Cabri-Jr

卡式几何应用程序 (Cabri™ Jr. App)

使用计算器的交互式几何图形,让学生的学习体验进入新的高度。通过构建、分析和转换数学模型和几何图形,在教室中激发学习热情。

Cabri™ Jr. (卡式几何) 是 CABRILOG®与著名的法国数学家 Jean-Marie Laborde (让-玛丽·拉沃尔德) 为 TI 开发的, 具有以下功能:

  • 解析、变换和欧几里得几何函数
  • 使用一组点,以交互方式构建几何架构,如:点,轨迹,线,多边形,圆和其他基本几何图形
  • 即时更改几何架构查看模型规律,提出假设并导出结论, 并获得更直观和高度交互的界面
product-84c-application-ss-CellSheet

数据表应用程序 (CellSheet™ App)

这一电子表格功能,让您的计算器成为通用的在课堂中使用的工具:

  • 允许学生在单元格中输入数据和文字
  • 创建单元格公式并使用内置函数
  • 从 Microsoft® Excel® 导入或导出 Excel 文档
product-84c-application-ss-Conics

圆锥曲线作图应用程序 (Conic Graphing App)

此应用程序将以函数,参数或极坐标形式显示方程式,还可以用简单方法绘制四种圆锥图形:

  • 圈
  • 椭圆
  • 双曲线
  • 抛物线

输入所需的参数,可以绘制:

  • 图形
  • 跟踪
  • 找出圆锥曲线的特征

不等式作图应用程序 (Inequality Graphing App)

学生可以使用符号输入不等式,绘制包括并集和相交阴影的不等式,跟踪函数之间相交的点,存储 (x, y) 坐标以便查看和输入线性编程函数。

语言本土化应用程序 (Language Localization Apps)

这些应用程序会将提示、错误信息和大多数功能转换为法语、德语、西班牙语、荷兰语、瑞典语和葡萄牙语。

元素周期表应用程序 (Periodic Table)

这个应用程序不仅在 TI 图形计算器上显示基本的元素周期表,学生还可以研究和查看元素在周期表的趋势。

其它特点:

  • 关于 109 个已知元素的 15 个属性和资料
  • 元素的周期图
  • 元素间轻松浏览
product-84c-application-ss-feature-PlySmlt2

多项式求根与联立方程应用程序 (Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App)

多项式求根功能包括:

  • 输入多项式,最高为 10 (包括阶次)
  • 易于使用的 POLY MODE 屏幕可设置所有选项
  • 显示许多根的分数或小数形式的根
  • 选择仅显示二阶和三阶多项式的实根
  • 对于 4 级或更高的多项式,根以复数格式显示
  • 将多项式存储到 Y = 以进行图形绘制和评估 通过以 Real 格式存储根来验证根为多项式函数的零

联立方程求解功能包括:

  • 输入最多包含 10 个方程式和 10 个未知数的方程式系统
  • 易于使用的 SIMULT MODE 屏幕可设置所有选项
  • 显示唯一解决方案,无限解决方案和无解决方案
  • 存储系数矩阵,扩充矩阵和解
  • 显示精简行梯形表格

概率模拟应用程序 (Probability Simulation App)

通过交互式动画来探索概率理论,该动画可模拟骰子的滚动,抛硬币和在计算器上生成随机数。

选项包括:

  • 条状图
  • 试验数据表
  • 设置试验次数
  • 数据收集方式
  • 权重

此外,学生可以导出数据以进一步研究。

product-84c-application-ss-Science-Tools

科学工具应用程序 (Science Tools App)

科学工具可用于在计算器上进行单位转换。借助此应用程序,计算器中在科学课堂上会发挥更大的作用。

功能包括:

  • 常数和转换
  • 有效数字计算
  • 绘图工具
  • 矢量工具

TI-Innovator™ 创新者系统应用程序 (TI-Innovator™ Hub App)

TI-Innovator™ Hub 创新者系统应用程序将 HUB 菜单添加到 TI-84 Plus CE 图形计算器的编程菜单中。通过此菜单选项,可以轻松地选择,创建常用程序命令,与 TI-Innovator™ Hub一起使用。

product-84c-application-ss-Tranformations

图像变换应用程序 (Transformation Graphing App)

使用此应用程序,学生可以直观地得出有关函数的结论,并提高对图形的理解能力。使用此应用程序,只需输入函数,在更改参数时观察函数的变化。

学生可以:

  • 实时观看由更改系数值导致的图形变换
  • 改变方程系数,观看数据图
product-84c-application-ss-easy-data

威尼尔数据采集程序 (Vernier EasyData® App)

这款威尼尔软件技术公司 (Vernier Science Education) 的 EasyData® 应用软件,简单方便,使用 TI-84 Plus CE 进行数据采集,探索身边的世界。使用 EasyTemp 温度传感器时,该 EasyData® 应用程序自动启动数据采集模式,并加载内置实验功能支持的威尼尔公司的传感器。EasyData® 支持带有 USB 接口的传感器,并用 TI-84 Plus 系列计算器进行数据采集,CBR™ 2 使用 TI-84 Plus CE 进行数据采集。

SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。

CABRILOG 是 CABRILOG SAS 的注册商标。Vernier EasyData,Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是 Vernier Science Education 的注册商标。Microsoft 和 Excel 是其各自所有者的财产。

 

TI-84 Plus CE 图形计算器附件

扩展图形计算器的功能,并根据 TI-84 Plus CE 图形计算器的附件定制不同学习方向。

TI CE 充电平台

TI 充电平台专为 TI-84 Plus CE 图形计算器而设计,让计算器的整理井井有条。

主要特点:

  • 一次最多可充电 10 台计算器
  • 充电、存储同时进行

教师包购买包含 TI 充电平台,也可以单独购买。

TI-84 Plus 系列的 TI-SmartView™ CE 模拟软件

这款简单的软件是针对 TI-84 Plus 图形计算器系列的辅助设计,使教育工作者可以将一个或多个计算器的显示屏在课堂上投影出来。是引领数学和科学课堂教学的理想演示工具。

TI Connect™ CE 应用软件

TI Connect™ CE 软件可以把计算机和图形计算器连接起来。用来传输数据,更新操作系统 (OS),下载计算器软件应用程序 (apps) 并获取图形计算器的屏幕截图。

下载 (PC)

下载 (Mac®)

下载 (Chrome OS™)

product-84c-accessories-2c-cbr2

CBR™ 2 运动传感器

CBR™ 2 可直接连接到图形计算器,该产品是为设计的,让学生收集和分析现实生活中的运动数据 (例如距离、速度和加速度)。非常适合学习代数、微积分、统计、物理和物理。

TI 充电电池

TI-84 Plus CE 图形计算器随附 TI 可充电电池。

对于学生而言,一次充电可正常使用长达两周。对于教室使用而言,一次充电可正常使用长达五天。使用 USB 电缆或 TI 电源适配器 {随附) 为手持计算器供电。

SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。

Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Chrome OS™ 是 Google LLC 的注册商标。

 

资源

针对学科的课程和工具可帮助学生了解数学和科学概念,利用 TI 的免费课件和服务学习和使用 TI-84 Plus CE 图形计算器。

操作系统

下载最新 TI-84 Plus CE 操作系统。

使用手册

下载最新的产品手册和入门指南,充分利用 TI-84 Plus CE 图形计算器。

下载 eGuide (英文)
SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。