2024 TI-Nspire™ 手持技术
创新思维大赛
了解赛前通知和规则。
了解赛前通知和规则。
仅为本竞赛规则之目的,德州仪器半导体技术(上海)有限公司(“德州仪器”)为本次竞赛的主办方。
竞赛描述
为积极促进“中国学生发展核心素养(人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新)”的培养,贯彻落实教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》以及《普通高中数学课程标准(2017年版)》,推进中小学素质教育发展,培养学生创新精神和实践能力,增强学生对于技术的发展与应用价值的理解,特举办“TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛”。本次大赛为自2012年开始并历年举办的“ TI-Nspire™ 手持技术创新思维解题大赛”的发展与延伸。
本次大赛共由四项赛事组成,分为:
以下逐一说明:
(1) 数学建模大赛 (注:题目可自选,也可选用参考题目)。
➀ 目标设定:
从数学的角度去观察、分析现实生活,用数学的方法去解决实际生活中的问题。将现实问题归结为数学问题,然后选择合适的数学方法加以求解,对求得的结果用适当的方法加以验证,最后将结果应用于现实问题,对某些现象加以解释,或作出预测,或用于设计或控制某个过程。
➁ 竞赛方式:
团体赛;以解决现实世界问题为目的的 “自选题”,参赛者自主选题,自主获取数据,在竞赛活动截止时间前进行开放式研究与分析,并得出结论。整个过程及结论要形成论文,以电子版论文形式提交(论文格式要求见后面),由专家组进行评审。要求数据真实可考,杜绝抄袭,如有雷同将取消评比资格。尽量选择生活中一些具体的问题,问题及模型不必追求复杂,重在展现发现问题,分析问题、数据处理、建立模型、验证模型从而解决问题的过程,内容完整,逻辑清晰合理,有创新性,有全局观。由专家组对提交论文进行综合评审。
➂ 论文作品要求:
本次竞赛为自主选题论文,须在问题与背景陈述中说明他人的研究基础,并在此基础上的延伸、改进、或不同环境适应等;或者说明是自己团队提出的原创问题,要清晰定义和阐明该问题。
要求使用 TI-Nspire™ 图形计算器(或软件)作为工具,并提供最终使用的 tns 格式文件。
WORD 文档与 PDF 文档同时提供,文档名称为:论文标题+学校+学生姓名,字数不少于 1000 字;
页面设置:采用竖版 A4 纸张,页边距适中(上下均为 2.54 厘米,左右均为 1.91 厘米)。
首页为论文题目(一号黑体,居中)、作者所在学校+学生姓名+指导教师+指导教师邮箱和电话(四号楷体,居中对齐);第二页为论文题目(三号黑体,居中)和摘要(四号,楷体);摘要后为论文正文,一级标题采用四号黑体,居中;其它汉字为小四号宋体,1.5 倍行距;英文与字符采用小四号 Times New Roman 字体。正文包含以下内容:
请尽量按照以上格式,如确实没有某部分内容,可省去。
请填写作品申报表(详见附件二)。
提交内容:作品申报表、论文、tns 文件。
参考题目:
(2) 编程控制与制作大赛 (注:可自由设定主题,也可选用参考内容)
➀ 目标设定:
以编程为基础,结合数学、物理、生物、化学等学科知识,围绕项目目标进行设计、搭建、和测试等,最终完成一件实物作品,展现功能性和创新性等。
➁ 竞赛方式:
团体赛;明确每个人的分工,根据所给命题思路与目标设定来进行创作。将设计好的 tns 格式制作文件(程序设计)提交;并且将作品主要功能和特点以视频形式展现,附带设计灵感来源、设计思路讲解等在一个视频文件中,并提交。以上全部内容由专家组进行综合评审。
➂ 参赛作品基本要求:
自选题:利用 TI-Nspire™ 图形计算器编程控制创新者系统、ROVER 机器人小车,自主设计项目,解决实际生活问题或实现谋些特定的工作任务。
使用设备:利用 TI-Nspire™ 图形计算器、创新者系统、ROVER 机器人小车、传感器等。
展示与说明视频文件名称为:作品名称+学校+学生姓名。
请填写作品申报表(详见附件三)。
最终作品效果及说明以视频形式呈现,视频需为常见格式,如 MP4/AVI/WMV/MOV,时长不超过10分钟。
提交内容:作品申报表、展示与说明视频、tns 文件。
参考方向:
(3) 数字创作
➀ 目标设定:
命题主要以数学、逻辑为基础,学生在设计中提升数学思维和逻辑思维;深度理解函数及其范围、动点轨迹的含义;培养数形结合与算法顺序的思考习惯。
➁ 竞赛方式:
单人赛:参赛者结合实际生活,兴趣爱好,利用函数、几何图形、编程等功能在计算器上设计绘制图案、编辑游戏或制作课件等。将设计好的 tns 格式的文件提交;并且将制作过程的核心部分、灵感来源、设计思路以视频形式呈现,并提交。由专家组进行综合评审。
➂ 参赛作品基本要求:
主题不限。利用 TI-Nspire™ 图形计算器的函数、几何图形、编程等功能设计静态或动态图形、设计编辑互动游戏。
展示与说明视频文件名称为:作品名称+学校+姓名。
作品说明及制作过程核心部分以视频形式呈现,视频需为常见格式,如 MP4/AVI/WMV/MOV,时长不超过10分钟。
请填写作品申报表(详见附件四)。
提交内容:作品申报表、展示与说明视频、tns 文件。
(4) 课件制作
➀ 目标设定:
学生制作课件根据课件质量与创意进行评比。通过课件制作实现学生的自主探究性学习;并可以促进学生间相互分享对知识的理解;让学生深入体会技术的优势,善于利用技术解决问题。
➁ 竞赛方式:
单人赛:利用 TI TI-Nspire™ 手持图形计算器或电脑软件制作 一个数学学习课件,课件要与数学教材知识挂钩,可选择一个知识点、一道(一类)试题、一个实验或一个角度进行制作。
➂ 参赛作品基本要求:
提交作品具体要求如下:
本次大赛各项赛事均自愿参加,不收取任何参赛费用。参赛所使用的设备工具自备,若参赛过程产生其它费用,敬请自理。
参赛者资格/条件
竞赛时间
参赛要求和评分标准
如果一所学校只有一组参赛作品提交,那么将作品文件夹打压缩包,以附件形式发送至邮箱:ti_math@tontec-tech.com,并在邮件标题中注明 “2024 TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛 —— XXX 大赛(具体赛事项目名称)” 字样。
如果一所学校有多组参赛作品,递交作品时,请将各组作品文件夹放置于同一文件夹中,并将文件夹名称备注为: “xx 学校初中组参赛作品 /xx 学校高中组参赛作品”,然后将文件夹打压缩包,以学校为单位统一发送至邮箱:ti_math@tontec-tech.com,并在邮件标题中注明 “2024 TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛 —— XX 学校” 字样。
知识产权
参赛者同意、陈述及保证
一般条款
德州仪器半导体技术(上海)有限公司
2024 年 6 月 21 日