Education Technology

TI-84 Plus CE 图形计算器

为日常数学提供更强图形功能

TI-84 Plus CE 在轻薄时尚的设计中提供了核心图形功能,适用于从初中到大学的学生。相比 TI-84 Plus,它拥有全彩显示、更大的内存以及更快的运行速度。

购买

适用于各种数学学习的基础工具

全彩显示
通过为不同图形和数值使用颜色区分,提升视觉学习效果。

可充电电池
从课堂到复习,再到考试,全程持久续航。

纤薄设计,轻巧便携
相比 TI-84 Plus,机身薄约 30%,握持更舒适,携带更方便。

考试日可使用,官方认证:

√ PSAT/NMSQT® 预备学术能力评估测试

√ ACT® and SAT® 大学入学考试

√ IB® 文凭课程考试

√ AP® 大学先修课程考试

让数学难题变得轻而易举的图形计算器

熟悉的数学符号,助力更好理解

独特的 MathPrint™ 功能支持标准数学符号和清晰的排版格式,让学生能够按照作业或考试中的实际写法输入表达式、符号和分数,提升学习效果。

使用分屏模式,直观呈现更多内容

通过分屏模式,用户可以同时查看方程、图像和数据表。帮助学生建立表达式、数值数据与图形之间的联系,让复杂概念变得更易理解。

将抽象方程转化为直观图像

通过自定义样式、颜色和阴影选项,可绘制函数图像、参数方程,甚至极坐标关系,让数学更具可视化。

将概念置于真实世界的情境中

可将图像和方程叠加在真实照片上——甚至可以使用自己上传的图片,帮助学生将数学和科学概念与现实生活建立联系。

专注无干扰的学习体验

数学课堂值得比网页浏览器更好的工具。TI-84 Plus CE 让学生远离网络和社交媒体干扰,帮助教师集中学生注意力,专注于数学学习。

你的计算器,配合你的课程

为每一位数学和科学学生拓展学习边界

图形绘制和可视化功能

通过内置应用扩展绘图功能,帮助学生直观地理解和探索数学概念。

不等式绘图

绘制不等式图像,以不同颜色显示交集与并集,并使用计算功能查找、跟踪和存储线性规划约束之间交点的坐标对。

变换图形绘制

实时观察系数变化如何影响函数图像。该互动功能使函数的变换更具可视化动态效果,更易于理解。

圆锥曲线绘图

以函数式、参数式或极坐标形式呈现方程,帮助学生轻松绘制四种圆锥曲线图形——圆、椭圆、双曲线和抛物线。

Cabri™ Jr. 应用程序

通过计算器上的交互式几何功能,为学生学习增添新维度。可构建、分析并变换数学模型和几何图形。

代数与财务求解器

探索内置应用程序,帮助学生求解方程、探索多项式,并分析数学模型。

多项式求根器

快速求解最高至10次的多项式方程根,结果可显示为分数、小数或复数格式,适用于高次方程。可轻松将多项式存入 Y= 中进行图像绘制与分析。

联立方程求解器

可求解多达10个方程和10个未知数的方程组。解的结果可显示为唯一解、无穷多解或无解,并可选择存储系数矩阵、增广矩阵和简化行阶梯形式(RREF)以供进一步探索。

数值求解器

输入含有一个未知数的方程,计算器即可求出使方程成立的数值——无需手动变形。数值求解器是解决代数问题和核对解题过程的实用工具。

财务 (时间价值计算器)

使用内置工具计算贷款还款、利息、储蓄增长和投资回报,解决与“货币时间价值”相关的问题,非常适合用于教学和学习现实生活中的个人财务概念。

数据收集与统计

使用交互式工具,让数据收集与分析更轻松;可在课堂上运行模拟实验,探索概率概念,提升学生的理解与参与度。

EasyData® 应用程序

实时将采集到的数据快速绘制成图表,便于直观观察。可通过多种方式分析数据,甚至记录多组实验数据以进行对比分析。

概率模拟器

通过互动动画模拟随机事件,如掷骰子、抛硬币、从袋中抽取彩球等。可自定义设置以改变概率,例如操控骰子结果或堆叠牌组,帮助学生更深入理解概率概念。

CellSheet™ 应用程序

使用电子表格在单元格中输入数据和文本,创建单元格公式,并利用内置函数进行数据分析。

科学与 STEM 学习

通过编程工具和深入的科学探索功能,提升学生在课堂上的实践能力和探索能力,让他们能够动手实现创意,深入理解科学原理。

科学工具

在计算器上完成单位换算、有效数字计算以及向量运算。功能包括常数、单位转换、绘图和向量工具,全方位支持科学课程的学习与实验。

元素周期表

探索互动式元素周期表,激发学生对科学的兴趣。可学习109种元素的15项属性与相关知识,并查看元素周期性变化的图表。

TI-Basic 编程语言

通过 TI-Basic 向学生介绍编程基础。这是一种内置于 TI 图形计算器的编程语言,可用于编写程序来解决数学与科学问题,培养学生的计算思维和问题解决能力。

没想到你的计算器能做到这些?

安装最新的操作系统更新,解锁所有最新功能吧!

立即更新

TI-84 Plus CE Python 版

用你的图形计算器学习编程!TI-84 Plus CE Python 版保留了原有型号的全部功能,并新增对强大 Python 语言的支持。

通过直接在计算器上编写和运行程序,完成在线图形计算器无法实现的操作,为学生提供轻松入门编程与计算思维的途径。

让数学变得更生动

学生可以通过编写代码将数学付诸实践,建立方程模型、可视化函数、运行模拟实验等,全面提升理解与应用能力。

轻松开启计算机科学之旅

从循环到函数,学生可掌握真实世界的编程技能,让计算机科学课程变得更简单、更易上手

Nibh Cras

学生的多合一 STEM 工具

通过一台熟悉的设备灵活教授数学、科学和编程概念,帮助教师全面提升 STEM 教学效果。


TI-84 Plus 教学视频

通过简短的视频教程快速上手你的图形计算器,内容涵盖基本功能、图形绘制、数据与统计分析等多方面操作。

基础功能 (英文)
主屏幕 (英文)
图形绘制 (英文)
数据与统计 (英文)
概率计算 (英文)
计算机软件 (英文)
SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。