Modelli di espressione

I modelli di espressione rappresentano un metodo veloce per introdurre espressioni matematiche in notazione matematica standard. Un modello, quando inserito, viene visualizzato nella riga di introduzione come tanti quadratini al posto degli elementi che si possono inserire. Un cursore indica quale elemento si può inserire.

Utilizzare i tasti freccia o premere e per spostare il cursore su ciascun elemento e digitare un valore o un’espressione per esso. Premere · o per calcolare l’espressione.

Modello di frazione

Nota: vedere anche / (divisione),qui.

Esempio:

Modello di esponente

Nota: digitare il primo valore, premere l, quindi digitare l’esponente. Per riportare il cursore sulla linea di base, premere la freccia a destra (¢).

Nota: vedere anche ^ (potenza), qui.

Esempio:

Modello di radice quadrata

Nota: vedere anche () (radice quadrata), qui.

Esempio:

Modello di radice ennesima

Nota: vedere anche root(), qui.

Esempio:

Modello di funzione esponenziale e

Esponenziale naturale e elevato a potenza

Nota: vedere anche e^(), qui.

Esempio:

Modello di log

Calcola il logaritmo nella base specificata. Per la base 10 predefinita, omettere la base.

Nota: vedere anche log(), qui.

Esempio:

Modello di funzione piecewise a 2 tratti

Consente di creare espressioni e condizioni per funzioni definite a due‑tratti. Per aggiungere un tratto, fare clic sul modello e ripeterlo.

Nota: vedere anche piecewise(), qui.

Esempio:

Modello di funzione piecewise a N tratti

Consente di creare espressioni e condizioni per una funzione definita a N‑tratti. Richiede l’introduzione di N.

Nota: vedere anche piecewise(), qui.

Esempio:

vedere l’esempio del Modello di funzione piecewise a 2 tratti.

Modello di sistema di 2 equazioni

Crea un sistema di due equazioni lineari. Per aggiungere una riga a un sistema esistente, fare clic sul modello e ripeterlo.

Nota: vedere anche system(), qui.

Esempio:

Modello di sistema di N equazioni

Consente di creare un sistema di N equazioni lineari. Richiede l'introduzione di N.

Nota: vedere anche system(), qui.

Esempio:

vedere l’esempio del Modello di sistema di equazioni (2 equazioni).

Modello di valore assoluto

Nota: vedere anche abs(), qui.

Esempio:

Modello di gg°pp’ss.ss’’

 

Consente di inserire angoli nel formato gg°ppss.ss’’, dove gg è il numero di gradi decimali, pp è il numero di primi e ss.ss è il numero di secondi.

Esempio:

Modello di matrice (2 x 2)

Crea una matrice 2 x 2.

Esempio:

Modello di matrice (1 x 2)

.

Esempio:

Modello di matrice (2 x 1)

Esempio:

Modello di matrice (m x n)

Il modello appare dopo la richiesta di specificare il numero di righe e colonne.

Nota: se si crea una matrice con un numero elevato di righe e colonne, è possibile che la visualizzazione richieda un po’ di tempo.

Esempio:

Modello di sommatoria (G)

Nota: vedere anche G() (sumSeq), qui.

Esempio:

Modello di prodotto (P)

Nota: vedere anche P() (prodSeq), qui.

Esempio:

Modello di derivata prima

Può essere utilizzato inoltre per calcolare numericamente la derivata prima in un punto con metodi di differenziazione automatica.

Nota: vedere anche d() (derivata), qui.

Esempio:

Modello di derivata seconda

Può essere utilizzato inoltre per calcolare numericamente la derivata seconda in un punto con metodi di differenziazione automatica.

Nota: vedere anche d() (derivata), qui.

Esempio:

Modello di integrale definito

Il modello di integrale definito può essere utilizzato per calcolare numericamente l'integrale definito, con lo stesso metodo di nInt().

Nota: vedere anche nInt(), qui.

Esempio: