在记事本中插入化学方程式

化学方程式框(化学框)便于输入化学公式和方程式,例如 :

使用化学框时,大部分输入会被自动格式化:

• 自动更正大部分元素符号的大小写,例如 Ag 和 Cl。
• 前导数字会做为系数处理,并按正常字体大小显示。 元素符号或右括号后面的数字转换为下标。
• 等号“=”转换为结果符号“&”。

注:

• 不评估或配平化学框中的方程式。
• 自动更正的元素大小写并非在任何情况下都正确。 例如,要输入二氧化碳 CO2,必须手动将 O 大写。否则,输入“co”时,自动格式化的结果为钴的符号“Co”。

输入化学方程式

1. 在记事本工作区域中,将光标放在想要输入方程式的位置。
2. 从 Insert(插入)菜单中选择 Chem Box(化学框)。
—或—
按 Ctrl + E(Mac®: 按 “+ E)。

此时会显示一个空的化学方程式框。

3. 在框中输入方程式。 例如,要表示硫酸,请输入 h2sO4,手动将 O 大写。

化学框会在您输入时自动设置文本格式:

4. 如果在离子方程式中需要使用上标,请输入脱字符号 (^),然后输入文本。

5. 使用括号表明化合物是固态 (s)、液态 (l)、气态 (g) 还是水溶液 (aq)。

6. 要退出化学框,请单击化学框以外的任何位置。