在记事本文本中输入数学表达式

您可以使用与其他 TI-Nspire™ 应用程序中相同的工具,在记事本文本中插入数学表达式。

数学表达式框有一些属性,可用于控制表达式的显示方式。

 

菜单名称

菜单选项

功能

5: Math Box Options(数学框选项)

 

 

 1: Math Box Attributes(数学框属性)

当选定数学框时,选择属性就会打开一个对话框,可让您自定义数学框。 您可以隐藏或显示输入或输出,关闭该框的计算,插入符号,更改显示和角度设置,允许或禁止表达式自动换行,以及在警示关闭后显示警示指示符。 您可以同时更改多个选定数学框的多个属性。

 

 2: Show Warning Info(显示警示信息)

在警示关闭后显示警示指示符。

 

 3: Show Error(显示错误)

在错误信息关闭后显示错误。

输入表达式

1. 在记事本工作区域中,将光标放在想要输入表达式的位置。
2. 从 Insert(插入)菜单中选择 Math Box(数学框)。
—或—
按 Ctrl + M(Mac®: 按 “+ M)。

此时会显示一个空的数学表达式框。

3. 在框中输入表达式。 如有必要,您可以使用目录插入函数、命令、符号或表达式模板。
4. 要退出数学框,请单击数学框以外的任何位置。