使用 “计算”工具

“图形”和“几何”应用程序中均有“计算”工具。 您可用其计算作为文本对象输入的数学表达式。

在下例中,我们使用“计算”工具计算测量的三角形的三角之和。

1. 使用图形菜单生成一个三角形,然后测量其角度。

提示: 您可启用选项以自动标注点并将几何三角强制为整数。 有关详细信息,请参阅本章的必读说明部分。

2. 操作菜单中,单击文本
3. 单击文本中的一个位置,然后输入计算公式。

在本例中,该公式计算三项之和。

4. 操作菜单中,单击计算
5. 单击您创建的公式。

此时系统将提示您选择公式中每一项的值。

6. 看到提示时,单击每个角度测量值。

注: 如果您将测量值存储为变量,则可在看到提示时通过单击 将其选定。 如果所存储测量值的名称与公式中的某一项匹配,您可以在提示输入该项时按“L”。

选择第三项之后,计算结果会附加到指针上。

7. 定位结果,然后按 Enter 将其固定为新文本对象。