使用图形跟踪

“图形跟踪”可让您从图形上的一个点移动到另一个点,从而分析数据变化。 您可以使用“图形跟踪”模式研究以下图形的数据。

• 采用绘制函数和显示正态 PDF 功能绘制的图形
• 分布曲线(在“列表与电子表格”应用程序中创建)
• 可移动线
• 回归
• 例点图
• 圆点图
• 散点图和 X-Y 线图
• 箱形图
• 柱状图
• 柱状图
• 饼图

如要使用“图形跟踪”

1. 从分析菜单中,单击图形跟踪。
2. 按 ◄ 或 ► 以在图表上移动。

跟踪模式下在这些数据表示上移动时,它们会放大并显示粗体轮廓。