Ändra sensorinställningar
Man kan ändra hur sensorvärden ska visas och sparas. Om man till exempel använder en temperatursensor kan man ändra måttenheten från Celsius till Fahrenheit.
Vilka måttenheter som används beror på vald sensor. Måttenheterna för exempelvis Vernier Go!Temp®-temperatursensor är Fahrenheit, Celsius och Kelvin. Alternativen för Vernier handdynamometer (en specialiserad kraftsensor) är Newton, pound och kilogram.
Man kan ändra måttenheterna innan eller efter insamling av data. Insamlade data visas i den nya måttenheten.
| 1. | Klicka på vyn Mätare |
| 2. | Klicka på sensorn vars måttenheter som ska ändras. |
| 3. | I dialogrutan Mätarinställningar väljer man måttenhet i menyn Måttenheter. |
När programvaran eller handenheten hittar en sensor laddas kalibreringen för den sensorn automatiskt. Man kan kalibrera vissa sensorer manuellt. Andra sensorer, exempelvis kolorimetern och sensorn för löst syre, måste kalibreras för att ge användbara data.
Det finns tre alternativ för kalibrering av sensorer:
| • | Manuell inmatning |
| • | Tvåpunkts |
| • | Enskild punkt |
Se sensorns dokumentation för specifika kalibreringsvärden och procedurer.
Obs: Kalibrering för Vernier Go Direct®-sensorer stöds inte just nu.
Man kan ställa in det fasta värdet på vissa sensorer till noll. Man kan inte ställa in sensorer på noll där relativa mätningar som kraft, rörelse och tryck är vanliga. Sensorer som är byggda för att mäta särskilda miljöbetingelser, som temperatur, pH och koldioxid kan inte heller ställas in på noll.
| 1. | Klicka på vyn Mätare |
| 2. | Klicka på sensorn som ska ställas in på noll. |
| 3. | Klicka på Noll i dialogrutan Mätarinställningar. |
Förinställningen är att dragning med en kraftsensor ger positiv kraft och skjutning ger negativ kraft. Om man vänder om sensorn kan man visa skjutning som en positiv kraft.
| 1. | Klicka på vyn Mätare |
| 2. | Klicka på sensorn som ska vändas om. |
| 3. | Klicka på Omvänd avläsningar i dialogrutan Mätarinställningar. |
Sensorvisningen är nu omvänd. Om man befinner sig i mätarvyn kommer den indikatorn för omvändning
att synas efter sensorns namn.