Misurazione di oggetti
I valori di misurazione si aggiornano automaticamente durante la manipolazione dell'oggetto desiderato.
Nota: le misurazioni di oggetti creati nell'applicazione Grafici sono visualizzate in unità generiche denominateu. Le misurazioni di oggetti creati nell'applicazione Geometria sono visualizzate in centimetri (cm).
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Lunghezza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Lunghezza.) |
| 2. | Fare clic sull'oggetto per visualizzare la sua lunghezza. |
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Lunghezza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Lunghezza.) |
| 2. | Fare clic sul primo punto. |
| 3. | Fare clic sul secondo punto o un punto sulla retta o sulla circonferenza. |
|
|
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Lunghezza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Lunghezza.) |
| 2. | Fare clic sull'oggetto per mostrarne la circonferenza o il perimetro. |
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Lunghezza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Lunghezza.) |
| 2. | Fare clic su due punti sull'oggetto che formano il lato da misurare. |
Nota: è necessario fare clic su due punti per misurare un lato. Facendo clic sul lato, si misura l'intera lunghezza del perimetro dell'oggetto.
Nota: non è possibile misurare l'area di un poligono costruito utilizzando lo strumento Segmento.
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Area. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Area.) |
| 2. | Fare clic sull'oggetto per visualizzarne l'area. |
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Pendenza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Pendenza.) |
| 2. | Fare clic sull'oggetto per visualizzarne la pendenza. |
Il valore viene aggiornato automaticamente quando si manipola l'oggetto.
Gli angoli misurati nell'applicazione Geometria sono compresi nell'intervallo da 0° a 180°. Gli angoli misurati nell'applicazione Grafici sono compresi nell'intervallo da 0 radianti a π radianti. Per cambiare l'unità dell'angolo, utilizzare il menu Impostazioni.
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Angolo. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Angolo.) |
| 2. | Fare clic su tre posizioni o punti per definire l'angolo. Il secondo clic definisce il vertice. |
| 1. | Dal menu Misura, selezionare Direzione dell'angolo. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Misura > Direzione dell'angolo.) |
| 2. | Fare clic su tre posizioni o punti esistenti per definire l'angolo. Il secondo clic definisce il vertice. |
| 3. | Per invertire l'orientamento della misura, |
| a) | Nel menu Azioni, selezionare Attributi. |
| b) | Fare clic sul testo dell'angolo. Per esempio, fare clic su 300°. |
| c) | Selezionare l'attributo dell'orientamento e utilizzare il tasto freccia destra o sinistra per cambiarlo. |
| d) | Premere Esc per chiudere lo strumento Attributi. |
| ▶ | Trascinare la misura nella posizione desiderata. |
Nota: se si sposta una misura troppo lontano dal suo oggetto, questa smette di seguire l'oggetto. Tuttavia, il suo valore continua a venire aggiornato quando si manipola l'oggetto.
È possibile impostare la lunghezza di un lato di un triangolo, rettangolo o poligono modificandone il valore misurato.
| ▶ | Fare doppio clic sulla misura e quindi inserire il nuovo valore. |
Utilizzare questo metodo per creare una variabile e assegnarle un valore misurato.
| 1. | Visualizzare il menu contestuale dell'elemento e selezionare Memorizza. |
| 2. | Digitare un nome di variabile per la misura memorizzata. |
Utilizzare questo metodo per assegnare una lunghezza misurata a una variabile esistente.
| 1. | Visualizzare il menu contestuale della misura e selezionare Variabili > Collega a. |
Il menu mostra l'elenco di variabili definite correntemente.
| 2. | Fare clic sul nome della variabile da collegare. |
| ▶ | Visualizzare il menu contestuale della misura e selezionare Elimina. |
| 1. | Visualizzare il menu contestuale della misura e selezionare Attributi. |
| 2. | Utilizzare i tasti freccia su/giù per evidenziare l'attributo Blocco. |
| 3. | Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per chiudere o aprire il blocco. |
Fino a quando il valore rimane bloccato, non sono autorizzate manipolazioni che richiederebbero una modifica della misura.