Descriptions des entrées statistiques

Le tableau suivant décrit les différentes entrées utilisées dans les assistants Tableur & listes.

Entrée

Description

m0

Valeur hypothétique de la moyenne de population testée.

s

L’écart type de la population connue doit être un nombre réel > 0.

Liste

Nom de la liste contenant les données testées.

Liste des fréquences

Nom de la liste contenant les valeurs de fréquence des données présentes dans Liste. Valeur par défaut = 1 Tous les éléments doivent être des entiers | 0. Les valeurs de fréquence peuvent également être saisies sous forme de liste, en utilisant le format {1, 1, 3, 2}.

v, Sx, n

Résumés statistiques (moyenne, écart type et taille d’échantillon) pour les tests et intervalles sur un échantillon.

s1

L’écart type connu de population de la première population pour les tests et intervalles sur deux échantillons. Doit être un nombre réel > 0.

s2

L’écart type connu de population de la seconde population pour les tests et intervalles sur deux échantillons. Doit être un nombre réel > 0.

Liste 1, Liste 2

Noms des listes contenant les données testées pour les tests et intervalles sur deux échantillons.

Fréquence 1, Fréquence 2

Noms des listes contenant les fréquences de données dans Liste 1 et Liste 2 pour les tests et intervalles sur deux échantillons. Par défaut=1. Tous les éléments doivent être des entiers | 0.

v1, Sx1, n1,
v2, Sx2, n2

Résumés statistiques (moyenne, écart type et taille d’échantillon) de l’échantillon 1 et de l’échantillon 2 lors des tests et intervalles sur deux échantillons.

Groupé

Indique si les variances doivent être groupées pour le  t Test deux-échantillons et le  t Intervalle sur deux-échantillons.

p0

La proportion d’échantillon escomptée pour le z Test sur une-proportion. Doit être un nombre réel, tel que 0 < p0 < 1.

x

Nombre de succès dans l’échantillon pour le z-Test sur une proportion et le z-Intervalle sur une proportion. Doit être un entier | 0.

n

Nombre d’observations dans l’échantillon pour l z Test sur une-proportion et le z Intervalle sur une-proportion. Doit être un entier > 0.

x1

Nombre de succès dans le premier échantillon pour le z Test sur deux-proportions et le z Intervalle sur deux-proportions. Doit être un entier | 0.

x2

Nombre de succès dans le deuxième échantillon pour le z Test sur deux-proportions et le z Intervalle sur deux-proportions. Doit être un entier | 0.

n1

Nombre d’observations dans le premier échantillon pour le z Test sur deux-proportions et le z Intervalle sur deux-proportions. Doit être un entier > 0.

n2

Nombre d’observations dans le deuxième échantillon pour le z Test sur deux-proportions et le z Intervalle sur deux-proportions. Doit être un entier > 0.

Niveau-C

Le niveau de confiance pour les instructions d’intervalle. Doit être | 0 et < 100. Si la valeur est | 1, l’unité en déduira qu’il s’agit d’un pourcentage et la valeur sera divisée par 100. Par défaut=0,95 Par défaut=0,95.

RegEQ

Invitation à indiquer le nom de la fonction où le résultat de l’équation de régression sera stocké.