Cómo modificar las configuraciones del sensor
Puede modificar cómo se muestran y guardan los valores del sensor. Por ejemplo, cuando se utiliza un sensor de temperatura, puede modificar la unidad de medición de grados centígrados a Fahrenheit.
Las unidades de medición dependen del sensor seleccionado. Por ejemplo, las unidades para el sensor de temperatura Vernier Go!Temp® son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Las unidades para el dinamómetro de mano Vernier (un sensor de fuerza especializado) son Newton, Libras y Kilogramos.
es posible cambiar las unidades antes o después de recopilar datos. Los datos recopilados reflejan la nueva unidad de medición.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor para cambiar las unidades que desee cambiar. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, seleccione el tipo de unidad del menú Unidades de medición. |
Cuando el software o dispositivo portátil detecta un sensor, la calibración para ese sensor se carga automáticamente. Puede calibrar algunos sensores manualmente. Otros sensores, tales como el colorímetro y el sensor de oxígeno disuelto, deben calibrarse para proveer datos útiles.
Existen tres opciones para calibrar un sensor:
| • | Ingreso manual |
| • | Dos puntos |
| • | Punto único |
Consulte la documentación del sensor para obtener información sobre los valores y procedimientos de calibración específicos.
Nota: La calibración de los sensores Vernier Go Direct® no es posible en este momento.
Puede establecer el valor permanente de algunos sensores a cero. No puede configurar los sensores en los que las mediciones relativas tales como fuerza, movimiento y presión son comunes a cero. Los sensores diseñados a condiciones ambientales específicas de medición, como temperatura, pH y CO2 también pueden configurarse a cero.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor que desea configurar a cero. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, haga clic en Cero. |
En forma predeterminada, al tirar con un sensor de fuerza se produce una fuerza positiva y al empujar se produce una fuerza negativa. La inversión del sensor permite visualizar el empuje como fuerza positiva.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor que desee revertir. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, haga clic en Invertir lecturas. |
La pantalla del sensor se invierte en ese momento. En la Vista de Medidor, el indicador de inversión
aparece después del nombre del sensor.