Education Technology

Python 和 TI-Nspire™ CX II 技术 — 编码和 STEM 的新境界

Python 是一种易于学习且可在许多行业中使用的编程语言,让为学生做好未来的准备。TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器和软件融合了 Python 功能,成为一款出色的便携式编程平台,可自然融入到您的数学、科学、工程及计算机科学的课堂里。

界面易于使用、学习快速简单

在 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器上进行 Python 编码简单易学。 动态又有针对性的应用帮助学生以最少的精力快速掌握知识。

菜单式编码

通过选择菜单进行编码,既可以避免拼写错误和语法错误之,还可以帮助学生发现更多所需的功能,不必记住和手动键入所有内容。

内嵌提示

通过内嵌提示、编程行自动缩进、直观提示等加快编程速度,帮助新手和经验丰富的编码人员。

Python 模块

在 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器上使用 Python,还可以使用常用的 Python 模块,例如数学、随机、cmath 和时间模块。

TI PlotLib

使用内置的 ti_plotlib Python 模块对绘图和编码,具有可视化、分析数据、深入了解相互关系和规律的优势。

TI-Innovator Hub™ 和 Rover 智能小车

用内置的 Python 模块控制 TI-Innovator™ Hub 和 TI-Innovator™ 智能小车,深入探寻 STEM 课题。

注意:智能小车的动画只做为视觉上的说明,在计算器屏幕上不能看到。

TI 绘图

使用 ti_draw Python 模块激发您内在艺术和数学才能。在数据结构中探索美妙。

参与真实世界的体验

通过联合使用 TI LaunchPad™ 板、TI-Innovator™ Rover 智能小车、Python 和 TI-Innovator™ 漫游者系统,实现物理计算。在研究 STEM 课题时,帮助学生与现实世界亲密互动。

在 TI-Nspire™ CX II 图形计算器上的其他应用程序中使用 Python 程序,可以其生成列表和电子表格,图形等数据。

了解 TI-Innovator™ Hub 漫游者系统和智能小车

便携式编程平台

学生可以随时随地进行编码! 作为一站式解决方案,学生可以使用 TI-Nspire™CX II 系列图形计算器内置的 Python 实现编程,无需计算机实验室。

TI-Nspire TI basic Screenshot

TI Basic:另一种编码语言

TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器将继续为学生提供 TI-Basic 编程语言。TI-Basic 编程语言已作为标准内置于 TI 图形计算器中,对于初学者而言,简单易学,容易掌握。

简单易学的编程课件

查看 TI Codes 课件,您能找到简短有趣的课程,让学生很快学会运用 Python 或 TI-Basic 进行编码。

了解更多