E

e^()

e^(Værdi1)Þværdi

Returnerer e opløftet til potensen Værdi1.

Bemærk: Se også e Eksponentskabelon, her.

Bemærk: At trykke /u for at vise e^(er ikke det samme som at trykke på tegnet E på tastaturet.

Du kan indtaste et komplekst tal i rei q polær form. Anvend dog kun denne form i vinkeltilstanden Radian. Den forårsager en domænefejl i vinkeltilstandene Grader eller Nygrader.

e^(Liste1)Þliste

Returnerer e opløftet til potensen af hvert element i Liste1.

e^(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer matrix eksponentialfunktion af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne e opløftet til potensen af hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

eff()

eff(nominelRente,CpY)Þværdi

Finansfunktion, der omregner den nominelle rente nominelRente til en effektiv årlig rente, hvor CpY er antallet af rentetilskrivninger per år.

nominelRente skal være et reelt tal, og CpY skal være et reelt tal > 0.

Bemærk: Se også nom(), her.

eigVc()

eigVc(kvadratMatrix)Þmatrix

Returnerer en matrix med egenvektorerne for en reel eller kompleks kvadratMatrix, hvor hver kolonne i resultatet svarer til en egenværdi. Bemærk, at en egenvektor ikke er unik. Den kan skaleres af enhver konstantfaktor. Egenvektorerne er normaliseret, dvs. at hvis V = [x1, x2, …, xn], så:

x12 + x22 + … + xn2 = 1

kvadratMatrix balanceres først med similaritetstransformationer, til række- og kolonnenormer er så tæt som muligt på samme værdi. KvadratMatrix reduceres derefter til øvre Hessenberg form, og egenvektorerne beregnes via en Schur faktorisering.

I rektangulært komplekst format:

Du kan se hele resultatet ved at trykke på 5 og derefter bruge 7 og 8 til at bevæge markøren.

eigVl()

eigVl(kvadratMatrix)Þliste

Returnerer en liste med egenværdier af en reel eller kompleks kvadratMatrix.

kvadratMatrix balanceres først med similaritetstransformationer, til række- og kolonnenormer er så tæt som muligt på samme værdi. KvadratMatrix reduceres derefter til øvre Hessenberg form, og egenværdierne beregnes fra øvre Hessenberg-matricen.

I rektangulær kompleks formattilstand:

Du kan se hele resultatet ved at trykke på 5 og derefter bruge 7 og 8 til at bevæge markøren.

Else

 

 

ElseIf

If Boolsk Udtr1 Then
     Blok1
ElseIf Boolsk Udtr2 Then
     Blok2
       ©
ElseIf Boolsk UdtrN Then
     BlokN
EndIf

       ©

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

EndFor

 

 

EndFunc

 

 

EndIf

 

 

EndLoop

 

 

EndPrgm

 

 

EndTry

 

 

EndWhile

 

 

 

euler ()

euler(Expr, Var, depVar, {Var0, VarMax}, depVar0, VarStep [, eulerStep]) Þmatrix

euler(SystemOfExpr, Var, ListOfDepVars, {Var0, VarMax},      ListOfDepVars0, VarStep [, eulerStep]) Þmatrix

euler(ListOfExpr, Var, ListOfDepVars, {Var0, VarMax}ListOfDepVars0, VarStep [, eulerStep]) Þmatrix

Anvender Euler-metoden til at løse systemet

med depVar(Var0)=depVar0 i intervallet [Var0,VarMax]. Returnerer en matrix, hvor første række definerer Var-outputværdierne, og anden række definerer værdien af første løsningskomponent ved de tilsvarende Var-værdier, osv.

Expr er højresiden, som definerer den ordinære differentialligning (ODE - ordinary differential equation).

SystemOfExpr er systemet af højresider, der definerer ODE'erne (svarer til rækkefølgen af afhængige variable i ListOfDepVars).

ListOfExpr er en liste af højresider, der definerer systemet af ODE'er (svarer til rækkefølgen af afhængige variable i ListOfDepVars).

Var er den uafhængige variable.

ListOfDepVars er en liste med afhængige variable.

{Var0, VarMax} er en liste med to elementer, der informerer funktionen om, at integrere fra Var0 til VarMax.

ListOfDepVars0 er en liste med startværdier for afhængige variable.

VarStep er et tal forskelligt fra nul, således at sign(VarStep) = sign(VarMaxVar0) og løsninger returneres i Var0+i·VarStep for alle i=0,1,2,… således at Var0+i·VarStep er i [var0,VarMax] (der vil muligvis ikke være en løsningsværdi ved VarMax).

eulerStep er et positivt heltal (som standard er 1), der definerer antallet af euler-trin mellem outputværdier. Den faktiske trinstørrelse, som euler-metoden anvender, er VarStepàeulerStep.

Differentialligning:

y'=0.001*y*(100-y) og y(0)=10

Du kan se hele resultatet ved at trykke på 5 og derefter bruge 7 og 8 til at bevæge markøren.

 

System af ligninger:

med y1(0)=2 og y2(0)=5

eval () 

eval(Expr) string

eval() er kun gyldig i TI-Innovator™ Hub Kommandoargument for programmeringskommandoerne Get, GetStr og Send. Softwaren evaluerer udtrykket Expr og udskifter eval()-udsagnet med resultatet som en tekststreng.

Argumentet Expr skal blot være et reelt tal.

Sæt det blå element i RGB LED til halv intensitet.

Nulstil det blå element til OFF.

eval()-argument skal blot være et reelt tal.

Programmet vil langsomt indføre det røde element

Kør programmet.

Selvom eval() ikke viser et resultat, kan du se den resulterende Hub-kommandostreng, efter at du har udført kommandoen ved at inspicere en af følgende specielle variable.

iostr.SendAns

iostr.GetAns

iostr.GetStrAns

Bemærk: Se også Get (her), GetStr (her), og Send (her).

Exit

Exit

Afslutter den aktuelle For, While, eller Loop-blok.

Exit er ikke tilladt uden for de tre løkkestrukturer (For, While, eller Loop).

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

Funktionsliste:

exp()

exp(Værdi1)Þværdi

Returnerer e opløftet til potensen Udtr1.

Returnerer e opløftet til potensen Værdi1.

Bemærk: Se også e eksponentskabelon, her.

Du kan indtaste et komplekst tal i reI q polær form. Anvend dog kun denne form i vinkeltilstanden Radian. Den forårsager en domænefejl i vinkeltilstandene Grader eller Nygrader.

exp(Liste1)Þliste

Returnerer e opløftet til potensen af hvert element i Liste1.

exp(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer matrix eksponentialfunktion af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne e opløftet til potensen af hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

 

expr()

expr(Streng)Þudtryk

Returnerer den tegnstreng, der er indeholdt i Streng som et udtryk og og eksekverer den straks.

ExpReg

ExpReg X, Y [, [Frekv][, Kategori, Medtag]]

Beregner polynomielle tredjegradsregression y = a·(b)xpå listerne X og Y med hyppighed Frekv. En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Alle lister skal have ens dimensioner med undtagelse af Medtag.

X og Y er lister med uafhængige og afhængige variable.

Frekv er en valgfri liste med hyppigheder. Hvert element i Frekvangiver hyppigheden af hændelse for hver tilsvarende X og Y datapunkt. Standardværdien er 1. Alle elementer skal være heltal | 0.

Kategory er en liste, der indeholder numeriske eller strengkategorikoder for X og Y data.

Medtag er en liste med en eller flere af kategorikoderne. Kun de dataelementer, hvis kategorikode er medtaget i denne liste, er medtaget i beregningen.

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regressionsligning: a·(b)x

stat.a, stat.b

Regressionskoefficienter

stat.r2

Koefficient af en lineær forklaringsgrad til transformerede data

stat.r

Korrelationskoefficient til transformerede data (x, ln(y))

stat.Resid

Residualer af kurvetilpasningen = y - a·(b)x

stat.ResidTrans

Residualer associeret med lineær tilpasning af transformerede data

stat.XReg

Liste af datapunkter i den modificerede X-liste, der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger af Hyppighed, Kategoriliste og Medtag kategorier

stat.YReg

Liste af datapunkter i den modificerede Y-liste, der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger af Hyppighed, Kategoriliste og Medtag kategorier

stat.FreqReg

Liste med hyppigheder, der svarer til stat.XReg og stat.YReg