更改图形与几何设置

图形与几何的设置,可以控制信息在打开的问题以及后续新问题中的显示方式。更改“图形与几何”设置时所做的选项,将成为今后使用这些应用程序时所有工作的默认设置。

图形和几何形状应用程序的自定义设置,需要完成以下步骤。

1. 创建新图形和几何文档,或打开现有文档。
2. 在“文档工具栏”中单击,打开图形与几何应用程序菜单。
3. 单击 Settings > Settings(设置 > 设置)。

“图形与几何设置”对话框将打开。

4. 按 Tab 或使用鼠标,在设置列表中移动。单击 ¢ 打开下拉列表,查看每个设置的可用值。

字段

值

显示数位

• 自动
• 浮点
• 浮点 1 - 浮点 12
• 定点 0 - 定点 12

图形角度

• 自动
• 弧度
• 度数
• 百分度

几何角度

• 自动
• 弧度
• 度数
• 百分度
5. 选择所需设置。
6. 选择复选框启用某选项,或清除复选框禁用某选项。

 

复选框

选中后的操作

自动隐藏绘图标签

仅当选中、捕捉或悬停时显示绘图标签。

显示坐标轴端值

在轴上可见的最小和最大值处显示数值标签

显示函数处理的工具提示

处理函数图像时显示有用信息

自动查找关键点

在跟踪函数图像时,显示已绘制函数和对象的零点、最小值和最大值。

7. 请选择以下选项之一:
• 要向打开的文档和便签本匹配设置,并使之成为新图形和几何应用程序的默认设置,请单击 OK(确定)。
• 单击“取消”关闭对话框,不做任何改动。