Arrangere klassekartet
Til å begynne med arrangeres elevene i klassekartvisning i den rekkefølgen som du la dem inn. Du kan arrangere elevene på nytt igjen slik at de har den samme plassen i arbeidområdet Klasse som de faktisk har i klasserommet. Du kan når som helst endre klassekartet.
Plassere elever på klassekartet
| 1. | Velg klassen fra klasseøktlisten. |
| 2. | Klikk på Vis > Klassekart. |
Klasseromsområdet viser klassen din i klassekartvisning.
| 3. | I klasseromsområdet, drar du hvert elevikon dit du vil ha det. |
Programmet flytter elevikonene til de nye plassene
Programvaren husker elevenes plasseringer neste gang du starter den samme klassen.
Merk: Ikke plasser et elevikon oppå et annet elevikon. Hvis du gjør det, vil du bare kunne se ett av elevikonene.