Personnalisation des réglages Graphiques & Géométrie

Les réglages Graphiques & Géométrie contrôlent l'affichage des informations dans les activités ouvertes et dans les nouvelles activités ultérieures. Lorsque vous personnalisez les réglages d'application, les nouvelles valeurs définies deviennent les réglages par défaut pour tout le travail réalisé dans les applications Graphiques & Géométrie.

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier les paramètres Graphiques & Géométrie et définir les nouveaux réglages comme réglages par défaut pour tous les nouveaux classeurs et pour Scratchpad.

1. Ouvrez un classeur avec l'application Graphiques ou Géométrie activée.
2. Appuyez sur b 9 (b > Réglages).

La boîte de dialogue Réglages Graphiques & Géométrie s'affiche.

3. Appuyez sur e pour parcourir la liste des réglages. Cliquez sur ¢ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs pour chaque réglage.

Champ

Valeurs

Afficher chiffres

Auto

Flottant

Flottant 1 - Flottant 12

Fixe 0 - Fixe 12

Angle représenté

Auto

Radian

Degré

Grade

Angle géométrique

Auto

Radian

Degré

Grade

Grille

Aucune grille

Grille de points

Grille

4. Appuyez sur ¤ pour afficher les valeurs, puis appuyez sur x ou · pour sélectionner une valeur.
5. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, cochez ou décochez une case pour activer ou désactiver une option.

Case à cocher

Fonction si cochée

Masquer automatiquement les labels de tracé

Les labels de tracé s'affichent uniquement lorsque vous faites glisser le pointeur de la souris sur un tracé ou que vous le sélectionnez ou saisissez.

Afficher les valeurs extrêmes des axes

Affiche les libellés numériques des valeurs minimum et maximum visibles sur un axe.

Afficher les aides pour la manipulation des fonctions

Affiche des informations utiles pour la manipulation des représentations graphiques de fonction.

Rechercher automatiquement les points d'intérêt

Affiche les zéros, les minima et maxima des fonctions et des objets représentés pendant le tracé.

Forcer les angles de triangles géométriques aux entiers

Restreint les angles d'un triangle aux valeurs entières lorsque vous créez ou modifiez le triangle. Ce réglage ne s'applique que dans l'affichage Géométrie avec l'unité d'angle géométrique définie sur degré ou grade. Il ne s'applique pas aux triangles analytiques avec l'affichage Représentation graphique ou aux triangles analytiques dans la zone analytique de l'affichage Géométrie. Ce réglage n'affecte pas les angles existants et ne s'applique pas lors de la construction d'un triangle basé sur des points précédemment insérés. Par défaut, ce réglage est désélectionné.

automatiquement

Applique les noms (A, B, ..., Z, A1, B1, etc.) aux points, aux lignes et aux sommets des formes géométriques pendant que vous les dessinez. La séquence de nommage commence à A pour chaque page d'un classeur. Par défaut, ce réglage est désélectionné.

Remarque : Si vous créez un objet qui utilise des points existants n'ayant pas de noms, ces points ne sont pas automatiquement nommés dans l'objet terminé.

6. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Pour appliquer les réglages au classeur ouvert uniquement, cliquez sur OK.
• Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.