Personnalisation des réglages du classeur

Les réglages du classeur contrôlent la façon dont l’unité affiche et interprète les informations des classeurs TI-Nspire™ et du Scratchpad. Tous les nombres, y compris les éléments de matrices et de listes, sont affichés selon les réglages du classeur. Vous pouvez modifier les réglages par défaut à tout moment et spécifier les réglages pour un classeur particulier.

Les réglages du classeur et leurs valeurs possibles sont indiqués dans le tableau suivant.

Champ

Valeurs

Afficher chiffres

• Flottant
• Flottant 1 - Flottant 12
• Fixe 0 - Fixe 12

Angle

• Radian
• Degré
• Grade

Format Exponentiel

• Normal
• Scientifique
• Ingénieur

Réel ou complexe

• Réel
• Rectangulaire
• Polaire

Mode de calcul

• Auto
• Exact
• Approché

Remarque : Le mode Auto affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité. Le mode Exact (CAS uniquement) affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire ou symbolique, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité.

Arithmétique exacte

• Activé
• Désactivé

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités en mode Arithmétique exacte.

Mode CAS

• Activé
• Arithmétique exacte
• Désactivé

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités et logiciel CAS.

Format Vecteur

• Rectangulaire
• Cylindrique
• Sphérique

Base

• Décimale
• Hexadécimale
• Binaire

Système d’unités

• SI
• ANG/US

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités et logiciel CAS.

Modification des réglages par défaut du classeur

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les réglages par défaut des classeurs TI-Nspire™ et de Scratchpad.

1. Enregistrez, puis fermez tous les classeurs ouverts.
2. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 5 2 (Réglages > Réglages du classeur).

La boîte de dialogue Réglages du classeur s’affiche.


OS Arithmétique exacte


OS CAS

3. Appuyez sur e pour parcourir la liste des réglages. Appuyez sur £ pour revenir vers le haut de la liste.

Une bordure foncée s'affiche autour du champ actif.

4. Appuyez sur ¢ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs pour chaque réglage.
5. Appuyez sur les touches £ et ¤ pour mettre en surbrillance l’option souhaitée, puis appuyez sur x ou · pour sélectionner la valeur.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer tous les réglages comme valeurs par défaut applicables à tous les classeurs TI-Nspire™ et au Scratchpad.

Changement des réglages dans un classeur TI-Nspire™

Pour changer les réglages d'un classeur TI-Nspire™ ouvert, procédez de la manière suivante. Les réglages seront appliqués à Scratchpad et utilisés par défaut pour tous les nouveaux classeurs.

1. À partir d’un classeur ouvert, appuyez sur c 5 2 (c > Réglages > Réglages du classeur).

La boîte de dialogue Réglages du classeur s’affiche.


OS Arithmétique exacte


OS CAS

2. Appuyez sur e pour parcourir la liste des réglages. Appuyez sur £ pour revenir vers le haut de la liste.

Une bordure foncée s'affiche autour du champ actif.

3. Une fois le réglage souhaité atteint, appuyez sur ¢ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs pour chaque réglage.
4. Appuyez sur les touches 5 et 6 pour mettre en surbrillance l’option souhaitée, puis appuyez sur x ou · pour sélectionner la valeur.
5. Cliquez sur OK ou appuyez sur x ou · pour appliquer les nouveaux réglages au classeur ouvert, et les définir en tant que réglages par défaut pour les nouveaux classeurs et pour le Scratchpad.

Rétablir les paramètres du classeur

Pour restaurer les réglages par défaut initiaux d’ouverture ou de création de classeurs et de Scratchpad, procédez de la façon suivante.

1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 5 8 (Réglages > Rétablir les réglages par défaut).

La boîte de dialogue Restaurer les valeurs par défaut s'affiche.

2. Cliquez sur OK pour restaurer les réglages par défaut initiaux.
3. Appuyez sur d ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour revenir à l’écran d’accueil sans effectuer de modification.