Name des Klassen-Netzwerks festlegen

Führen Sie folgende Schritte aus, um im Dialogfeld Klassen-Netzwerkname einen Namen für Ihr Klassen-Netzwerk auszuwählen.

1. Geben Sie den gewünschten Netzwerknamen in das TI-NAV-N Feld ein.

Wählen Sie einen eindeutigen und leicht zuzuordnenden Namen aus. Der Klassen-Netzwerkname darf maximal 22 Zeichen lang sein. Der Name kann Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten, jedoch keine Sonderzeichen wie ? " $ \ ! [ ] +.

2. Klicken Sie auf Weiter, um den Zugangspunkt ohne Änderungen zu konfigurieren.

– oder –

3. Klicken Sie auf Erweitert, um einen anderen Frequenzbereich oder einen anderen Betriebskanal auszuwählen.
• Wenn der TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt angeschlossen ist, können Sie einen anderen Betriebskanal auswählen.
• Wenn der TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt angeschlossen ist, können Sie zwischen dem 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band wählen und einen anderen Betriebskanal auswählen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Betriebskanälen ist abhängig von der installierten Softwareversion.

Wichtig! Bei Verwendung von TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapter – v2 Geräten können Sie zwischen dem 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band wählen. Wenn Sie mehrere verschiedene drahtlose Netzwerkadapter verwenden, steht nur das 2,4 GHz-Band zur Verfügung.

4. Klicken Sie auf Fertig.

Das Dialogfeld Konfiguration des Zugangspunkts wird geöffnet. Die Software konfiguriert den Zugangspunkt und ordnet den Netzwerknamen zu.

Wichtig! Trennen Sie den Zugangspunkt nicht ab, während er konfiguriert wird.

Nach Abschluss der Konfiguration können Sie drahtlose Geräte einbinden.