Streichen und Wiederherstellen von Daten

Durch das Streichen von Daten werden die gestrichenen Daten vorübergehend aus der Graphansicht und den Analysewerkzeugen entfernt.

1. Öffnen Sie den Datendurchlauf, der die zu streichenden Daten enthält.
2. Klicken Sie auf Tabellenansicht .
3. Wählen Sie den Bereich aus, indem Sie von der Startzeile bis zum Endpunkt ziehen.

Dadurch wird der Bildschirm gescrollt und Sie können die Auswahl sehen.

4. Klicken Sie auf Daten > Daten streichen.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Im ausgewählten Bereich:. Die Daten im ausgewählten Bereich streichen.
• Außerhalb des ausgewählten Bereichs. Alle Daten außer denen im ausgewählten Bereich streichen.

Die ausgewählten Daten werden in der Tabelle als gestrichen markiert und aus der Graphansicht entfernt.

Wiederherstellen der gestrichenen Daten

1. Wählen Sie den Datenbereich, der wiederhergestellt werden soll, oder beginnen Sie mit Schritt zwei, wenn alle gestrichenen Daten wiederhergestellt werden sollen.
2. Klicken Sie auf Daten > Daten wiederherstellen.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Im ausgewählten Bereich - Daten im ausgewählten Bereich wiederherstellen.
• Außerhalb des ausgewählten Bereichs - Daten außerhalb des ausgewählten Bereichs wiederherstellen.
• Alle Daten - Alle Daten wiederherstellen. Keine Auswahl von Daten erforderlich.

Die Daten werden wiederhergestellt.