Mit Datenmarkierungen Daten hervorheben
Mit Datenmarkierungen können Sie bestimmte Datenpunkte betonen, z. B. das Ändern einer Bedingung. Sie können beispielsweise einen Punkt markieren, an dem eine Chemikalie zu einer Lösung gegeben wird oder Wärme angewendet oder entfernt wird. Sie können eine Markierung mit oder ohne Kommentar hinzufügen. Außerdem können Sie den Kommentar ausblenden.
Zwei Datenmarkierungen, eine davon mit angezeigtem Kommentar
Markierung wird als rotes Dreieck in der Tabellenansicht angezeigt
| ▶ | Klicken Sie auf Datenmarkierung hinzufügen |
| 1. | Klicken Sie in der Graph- oder Tabellenansicht auf den Punkt, an dem Sie eine Markierung erstellen möchten. |
| 2. | Klicken Sie auf Datenmarkierung hinzufügen |
| 3. | Vervollständigen Sie die Elemente im Dialogfeld. |
| 1. | Klicken Sie in der Detailansicht, um die Liste der Markierungen für den Datensatz zu erweitern. |
| 2. | Klicken Sie auf den Eintrag für die Markierung, die Sie ändern möchten, und vervollständigen Sie die Elemente im Dialogfeld. |
| 1. | Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern. |
| 2. | Klicken Sie auf den Eintrag für die Markierung, die Sie ändern möchten. |
| 3. | Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Wert für Wert markieren bei an. |
| ▶ | Ziehen Sie den Kommentar, um ihn zu verschieben. Die Verbindungslinie bleibt mit dem Datenpunkt verbunden. |
| ▶ | Blenden Sie einen Kommentar aus, indem Sie auf das X am Ende des Kommentars klicken. |
| ▶ | So blenden Sie einen ausgeblendeten Kommentar wieder ein: |
| a) | Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern. |
| b) | Klicken Sie auf den Eintrag für die Markierung, die Sie ändern möchten, und aktivieren Sie die Option Kommentar auf dem Graphen anzeigen. |
| 1. | Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern. |
| 2. | Klicken Sie im Dialogfeld auf Entfernen. |