TI System-Menü

Dieses Untermenü befindet sich unter Weitere Module.

Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Programms, das dieses Modul verwendet, wird empfohlen, den Programmtyp Datenfreigabe zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Module importiert werden.

Menüpunkt

Funktion

from ti_system import *

Importiert alle Methoden (Funktionen) aus dem Modul ti_system.

recall_value("name")

Ruft eine vordefinierte BS-Variable (Wert) namens „name“" auf.

store_value("name",value)

Speichert eine Python-Variable (Wert) in einer BS-Variablen namens „name“.

recall_list("name")

Ruft eine vordefinierte BS-Liste namens „name“ auf.

store_list("name",list)

Speichert eine Python-Liste (Liste) in einer BS-Listenvariablen namens "name".

eval_function("name",value)

Bewertet eine vordefinierte BS-Funktion mit dem angegebenen Wert.

get_platform()

Gibt „hh“ für Handheld und „dt“ für Desktop zurück.

get_key()

Gibt eine Zeichenfolge zurück, die die gedrückte Taste darstellt.

Die Taste „1“ gibt „1“ zurück, „Esc“ gibt „esc“ zurück, und so weiter.

Wenn get_key() ohne Parameter aufgerufen wird, kehrt es sofort zurück.

Wenn es mit einem Parameter – get_key(1) – aufgerufen wird, wartet es, bis eine Taste gedrückt wird.

get_mouse()

Gibt Mauskoordinaten als Tupel mit zwei Elementen zurück,

entweder die Pixelposition der Zeichenfläche oder (-1,-1), wenn sie sich außerhalb der Zeichenfläche befindet.

while get_key() != "esc":

Führt die Befehle in der „while“-Schleife aus, bis die „Esc“-Taste gedrückt wird.

clear_history()

Löscht den Shell-Verlauf.

get_time_ms()

Gibt die Zeit in Millisekunden mit einer Genauigkeit im Millisekundenbereich zurück.

Diese Funktionalität kann dazu verwendet werden, eine Dauer zu berechnen, anstatt die tatsächliche Uhrzeit zu ermitteln.