Math-Menü

Hinweis: Bei der Erstellung eines neuen Programms, das dieses Modul verwendet, wird empfohlen, den Programmtyp Mathematische Berechnungen zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Module importiert werden.

Menüpunkt

Funktion

from math import *

Importiert alle Methoden (Funktionen) aus dem math-Modul.

fabs()

Gibt den absoluten Wert einer reellen Zahl zurück.

sqrt() (Quadratwurzel)

Gibt die Quadratwurzel einer reellen Zahl zurück.

exp() (e hoch x)

Gibt e**x zurück.

pow(x,y)

Gibt x hochgesetzt in die Potenz y zurück.

log(x,base)

Gibt logbase(x) zurück.

log(x) ohne Basis gibt den natürlichen Logarithmus x zurück.

fmod(x,y)

Gibt den Modulwert von x und y zurück. Verwenden Sie diese Option, wenn x und y Fließkommazahlen sind.

ceil()

Gibt die kleinste Ganzzahl zurück, die größer oder gleich einer reellen Zahl ist.

floor() (Untergrenze)

Gibt die größte Ganzzahl zurück, die kleiner oder gleich einer reellen Zahl ist.

trunc()

Beschneidet eine reelle Zahl zu einer ganzen Zahl.

frexp()

Gibt ein Paar (y,n) zurück, wobei x == y * 2**n.

 

Konst.

Menüpunkt

Funktion

e

Returns value for the constant e.

pi

Returns value for the constant pi.

 

Trigonometrie

Menüpunkt

Funktion

radians()

Wandelt Winkel in Grad in das Bogenmaß um.

degrees()

Wandelt Winkel im Bogenmaß in Grad um.

sin() (Sinus)

Gibt den Sinus des Arguments im Bogenmaß zurück.

cos() (Kosinus)

Gibt den Kosinus des Arguments im Bogenmaß zurück.

tan() (Tangens)

Gibt den Sinus des Arguments im Bogenmaß zurück.

asin()

Gibt den Arkussinus des Arguments im Bogenmaß zurück.

acos()

Gibt den Arkuskosinus des Arguments im Bogenmaß zurück.

atan()

Gibt den Arkustangens des Arguments im Bogenmaß zurück.

atan2(y,x)

Gibt den Arkustangens von y/x im Bogenmaß zurück.