Menü TI Draw

Dieses Untermenü befindet sich unter Weitere Module.

Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Programms, das dieses Modul verwendet, wird empfohlen, den Programmtyp Geometry Geographics zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Module importiert werden.

Menüpunkt

Funktion

from ti_draw import *

Importiert alle Methoden aus dem Modul ti_draw.

 

Form

Menüpunkt

Funktion

draw_line()

Zeichnet eine Linie von der angegebenen x1,y1-Koordinate bis x2,y2.

draw_rect()

Zeichnet ein Rechteck beginnend an der angegebenen x,y-Koordinate mit der angegebenen Breite und Höhe.

fill_rect()

Zeichnet ein Rechteck, das an der angegebenen x,y-Koordinate mit der angegebenen Breite und Höhe beginnt und mit der angegebenen Farbe gefüllt wird (unter Verwendung von set_color oder schwarz, falls nicht definiert).

draw_circle()

Zeichnet einen Kreis, der an der angegebenen x,y-Mittelpunktkoordinate mit dem angegebenen Radius beginnt.

fill_circle()

Zeichnet einen Kreis, der an der angegebenen x,y-Mittelpunktkoordinate mit dem angegebenen Radius beginnt und mit der angegebenen Farbe ausgefüllt wird (unter Verwendung von set_color oder schwarz, falls nicht definiert).

draw_text()

Zeichnet eine Textzeichenfolge, die an der angegebenen x,y-Koordinate beginnt.

draw_arc()

Zeichnet einen Bogen, der an der angegebenen x,y-Koordinate mit der angegebenen Breite, Höhe und den angegebenen Winkeln beginnt.

fill_arc()

Zeichnet einen Bogen, der an der angegebenen x,y-Koordinate mit der angegebenen Breite, Höhe und den angegebenen Winkeln beginnt und mit der angegebenen Farbe gefüllt ist (unter Verwendung von set_color oder Schwarz, falls nicht definiert).

draw_poly()

Zeichnet ein Polygon unter Verwendung der angegebenen Werte für x-list,y-list.

fill_poly()

Zeichnet ein Polygon unter Verwendung der angegebenen Werte für x-list,y-list, das mit der angegebenen Farbe gefüllt ist (unter Verwendung von set_color oder schwarz, falls nicht definiert).

plot_xy()

Zeichnet eine Form unter Verwendung der angegebenen x,y-Koordinate und der angegebenen Zahl von 1–13, die verschiedene Formen und Symbole darstellt (siehe unten).

 

Steuerung (Control)

Menüpunkt

Funktion

clear()

Löscht den gesamten Bildschirm. Kann mit den Parametern x,y,Breite,Höhe verwendet werden, um ein vorhandenes Rechteck zu löschen.

clear_rect()

Löscht das Rechteck an der angegebenen x,y-Koordinate mit der angegebenen Breite und Höhe.

set_color()

Legt die Farbe der Form(en) fest, die im Programm folgen, bis eine andere Farbe eingestellt wird.

set_pen()

Legt die angegebene Dicke und den Stil des Randes beim Zeichnen von Formen fest (nicht anwendbar bei Verwendung von Füllbefehlen).

set_window()

Legt die Größe des Fensters fest, in dem beliebige Formen gezeichnet werden sollen.

Diese Funktion ist nützlich, um die Größe des Fensters an die Daten anzupassen oder um den Ursprung (0,0) der Zeichenfläche zu ändern.

get_screen_dim()

Gibt xmax und ymax der Bildschirmabmessungen zurück.

use_buffer()

Aktiviert einen Off-Screen-Puffer, um das Zeichnen zu beschleunigen.

paint_buffer()

Zeigt die gepufferte Zeichnungsausgabe an.

Die Funktionen „use_buffer()“ und „paint_buffer()“ sind in Fällen nützlich, in denen die Anzeige mehrerer Objekte auf dem Bildschirm zu Verzögerungen führen könnte.

 

Notes

• Die Standardkonfiguration hat (0,0) in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Die positive x-Achse zeigt nach rechts und die positive y-Achse zeigt nach unten. Dies kann durch Verwendung der Funktion „set_window()“ geändert werden.
• Die Funktionen im ti_draw-Modul sind nur auf dem Handheld und in der Handheld-Ansicht auf dem Desktop verfügbar.