使用测试代码进入测试模式

注: 适用于 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 软件,除非另有说明。如果您不知道测试代码,可以使用选择限制方法获得。

1. 选择 File > Test Mode > Enter Test Code(文件 > 测试模式 > 输入测试代码)。

这将打开“测试模式配置”对话框。

2. 输入您的八位数测试代码。

如果代码有效,将显示绿色复选标记。以下示例使用 TI 工厂默认代码 0001-6382。

验证代码后,代码将被存储,并在再次调用“输入测试模式代码”对话框时显示。

TI-Nspire™ 学生软件和 TI-Nspire™ CAS 学生软件使用相同的测试代码。CAS 和 Exact Arithmetic(精确算术)模式设置在适当时被忽略。

3. 单击下一步。

将显示 Summary(摘要)界面,以便您查看限制。如果需要输入其他代码,请点击 Back(返回)。

4. 点击 Enter Test Mode(进入测试模式)。
• 如果有任何打开的文档或屏幕截图,系统将提示您保存它们。
• 软件窗口将最大化到全屏,并打开一个新文档。
• 预先存在的剪贴板和 TI-Nspire™ 便签本数据将被删除。
• 绿色标题栏表示软件处于测试模式。它显示配置名称(如有)、测试代码、CAS 或精确算术模式状态(如适用)、在测试会话中经过的时间、信息图标和 Exit(退出)按钮。

检验 代码示例

TI 工厂默认限制

• 默认角度 = 度
• CAS 模式 = 关
• 数字求解器已启用

最低限制

• 默认角度 = 度
• CAS 模式 = 开
• 所有限制均关闭

最大限制

• 默认角度 = 度
• CAS 模式 = 关
• 所有限制

注: 如果将来添加其他限制,则最大限制测试代码将更改。